This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:MOSFET 漏极电流

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534551/lm70880-mosfet-drain-current

器件型号:LM70880

工具/软件:

该设计用于 7.4V/6A 降压转换器。 伺服启动后、电流将达到 40A (50ms)。 MOSFET 会损坏吗? 是否可以激活短路保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fangyu:

    是的、通过功率 FET 的电流为 40A、可能会损坏 MOSFET。 分流电阻器的电阻是多少? 您能和我分享快速入门计算器吗?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分流电阻器为 1.25m~1.5m Ω  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fangyu:

    在数据表中、建议 LM70880 的检测电阻应不低于 5m Ω。 请参阅下面的。

    Ben