工具/软件:
您好、TI 专家
-应用:人脸识别终端
客户在使用 TPS628691ARQYR 进行开发时遇到了咨询。
客户测试了输出电压如何根据电流负载而变化、当负载为 3A 时、测得的电压为 0.78V、确认电压下降约为 0.07V。
该电路的配置方式如上所述、但是否有办法降低压降?
请检查。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、TI 专家
-应用:人脸识别终端
客户在使用 TPS628691ARQYR 进行开发时遇到了咨询。
客户测试了输出电压如何根据电流负载而变化、当负载为 3A 时、测得的电压为 0.78V、确认电压下降约为 0.07V。
该电路的配置方式如上所述、但是否有办法降低压降?
请检查。 谢谢你。
您好、Grady、
可以做出以下改进:
VOUT 是否也是在 C26 到 C27 处测量的?
将空载时的输出电压调节是否比目标电压高一点不是一个选项?
此致、
Varun
您好、Grady、
与在 EVM 上测量的负载调节相比、客户看到的负载调节非常高。
比较布局、我发现的区别在于客户电路板上使用了散热焊盘和缺少过孔(最好是铜填充在 IC GND 附近)。
客户是否可以尝试 以下操作:
此致、
Varun