This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:不能生成输出电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534507/bq25756-not-working-to-generate-a-output-voltage

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好:

我有 Cpnverter bq25756 的此架构

e2e.ti.com/.../0564.schema.pdf

THS 是参数、状态为读取:

 

当我测量 Hidrv1_2 和 Lodrv1_2 时、该引脚 为 0V、Hidrv2_2 和 Lodrv2_2 为 12V。 我不知道为什么转换器不在输出端产生电压。  

此致、

Ludovic Mciou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的输入和输出条件是什么? 用于 DRV_SUP 的用途是什么? 您能找到 BTST1 和 BTST2 引脚的电压吗?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在输入电压中施加 45V。 我希望输出电压为 29.4V、并且需要抑制终止充电条件。 DRV_SUP 是来自 LDO 的 12V 电压。 我在 BTST1 和 BTST2 中有 12V 电压。  

    我在原理图中有一个错误、SW2 没有交战。  在电路板上放置了一根导线、但不能保证焊接。

    HiDRV2 为 12V、另一个为 0V、不起作用。  

    BQ25756 是否可能损坏?

    此致、

    Ludovic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludovic:

    我在寄存器中注意到充电器处于 VAC_DPM 或输入电压调节状态。 我还注意到、输入电压 DPM 限制为 2580h。 对于 VAC_DPM 设置、这将转换为 960h。 十进制的 960h 为 2400。 2400 * 20mV 阶跃为 48,000mV 或 48V

    当您降低寄存器 0x08 中的输入电压 DPM 限值时、行为是否有所改善?

    此致、
    Michael