工具/软件:
您好:
我有 Cpnverter bq25756 的此架构
e2e.ti.com/.../0564.schema.pdf
THS 是参数、状态为读取:
当我测量 Hidrv1_2 和 Lodrv1_2 时、该引脚 为 0V、Hidrv2_2 和 Lodrv2_2 为 12V。 我不知道为什么转换器不在输出端产生电压。
此致、
Ludovic Mciou
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我有 Cpnverter bq25756 的此架构
e2e.ti.com/.../0564.schema.pdf
THS 是参数、状态为读取:
当我测量 Hidrv1_2 和 Lodrv1_2 时、该引脚 为 0V、Hidrv2_2 和 Lodrv2_2 为 12V。 我不知道为什么转换器不在输出端产生电压。
此致、
Ludovic Mciou
您好、
我在输入电压中施加 45V。 我希望输出电压为 29.4V、并且需要抑制终止充电条件。 DRV_SUP 是来自 LDO 的 12V 电压。 我在 BTST1 和 BTST2 中有 12V 电压。
我在原理图中有一个错误、SW2 没有交战。 在电路板上放置了一根导线、但不能保证焊接。
HiDRV2 为 12V、另一个为 0V、不起作用。
BQ25756 是否可能损坏?
此致、
Ludovic
尊敬的 Ludovic:
我在寄存器中注意到充电器处于 VAC_DPM 或输入电压调节状态。 我还注意到、输入电压 DPM 限制为 2580h。 对于 VAC_DPM 设置、这将转换为 960h。 十进制的 960h 为 2400。 2400 * 20mV 阶跃为 48,000mV 或 48V
当您降低寄存器 0x08 中的输入电压 DPM 限值时、行为是否有所改善?
此致、
Michael