工具/软件:
大家好:
我将使用 LM27762 生成+3V 和–2V 的双电源轨、每个电源轨可高达 100mA。 输入是单节锂离子电池、因此在放电期间、输入电压范围为大约 4.2V 至 3.0V(或更低)。
当 电池几乎完全放电时、LM27762 会损坏(不再具有+3V 和–2V 输出电压)。 根据数据表:
输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
UVLO 在 2.4V(关断)和 2.6V(导通)下启动
负电源轨通过电荷泵+ LDO 生成、该电源轨在 100mA 处的压降电压为~30mV、输出电阻为~Ω 2.5Ω
我怀疑这个问题可能与负电源轨或 UVLO 触发的余量不足有关、但我想对使用该 IC 的经验者有任何见解。
是否有人遇到与 LM27762 类似的行为?
关于如何在电池放电时使电路更稳健、有何建议?
提前感谢!