This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:输入电池放电时 IC 损坏–原因可能是什么?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531742/lm27762-ic-damaged-when-input-battery-is-discharged-what-could-be-the-cause

器件型号:LM27762

工具/软件:

大家好:

我将使用 LM27762 生成+3V 和–2V 的双电源轨、每个电源轨可高达 100mA。 输入是单节锂离子电池、因此在放电期间、输入电压范围为大约 4.2V 至 3.0V(或更低)。

当 电池几乎完全放电时、LM27762 会损坏(不再具有+3V 和–2V 输出电压)。 根据数据表:

输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
UVLO 在 2.4V(关断)和 2.6V(导通)下启动
负电源轨通过电荷泵+ LDO 生成、该电源轨在 100mA 处的压降电压为~30mV、输出电阻为~Ω 2.5Ω

我怀疑这个问题可能与负电源轨或 UVLO 触发的余量不足有关、但我想对使用该 IC 的经验者有任何见解。

是否有人遇到与 LM27762 类似的行为?
关于如何在电池放电时使电路更稳健、有何建议?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有多少器件损坏?

    环境温度是多少?

    能否分享一些示波器图?  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    只有 LM27762 出现故障。 环境温度约为 23 度。我们没有示波器图、但 电压表测量的输出电压错误: 2.765V(正确为 3V)和 0.664V(正确为–2V)。 奇怪的是、今天、使用充满电的电池时、电路再次正常工作了几个小时。 她又开始指导了。 我们如何诊断电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    看起来器件并没有真正损坏、但由于放电而无法获得足够的输入电压。

    您能否测量它在放电期间达到的最低 Vin?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我们尚未测量最低 Vin、但可以确定它会低于 3V。 我的观点是、即使在电池充满电 (Vin=4.2V) 时、IC 也无法正常工作。 是否有办法“重置“ IC 或者它是否确实损坏了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    可能 IC 已经损坏。 您可以检查引脚电阻以确认...  

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Febin。

    您提到的 PIN 的 IC 是什么?

    您是否建议对电路进行任何保护、以避免在电池放电时损坏 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    器件不会因达到 UVLO 而损坏...可能是由其他因素导致的...  

    您可以测量所有引脚至 GND 以检查电阻。 例如:VIN 至 GND 或 Vout 至 GND 等

    谢谢、

    Febin