This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1025-Q1:2–3 个 IC 并联工作、以驱动单个 GaN FET

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1025-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534271/lmg1025-q1-operating-2-3-ics-in-parallel-to-drive-a-single-gan-fet

器件型号:LMG1025-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

是否可以并联运行 2~3 Ω LMG1025-Q1 以驱动单个 GaN FET?

目的是在保持最小传播延迟的同时增加驱动强度、这与 LMG1025-Q1 类似。

我对可能发生的潜在副作用很好奇。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们不建议并联栅极驱动器。 可能存在设计风险 、因为每个栅极驱动器 IC 的时序规格可能略有不同、如果多个栅极驱动器输出并联、这些时序变化可能会重叠。  

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。