请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1025-Q1 工具/软件:
TI 团队大家好、
是否可以并联运行 2~3 Ω LMG1025-Q1 以驱动单个 GaN FET?
目的是在保持最小传播延迟的同时增加驱动强度、这与 LMG1025-Q1 类似。
我对可能发生的潜在副作用很好奇。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TI 团队大家好、
是否可以并联运行 2~3 Ω LMG1025-Q1 以驱动单个 GaN FET?
目的是在保持最小传播延迟的同时增加驱动强度、这与 LMG1025-Q1 类似。
我对可能发生的潜在副作用很好奇。
此致