请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4812-Q1 工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在评估适用于 48V 系统的高侧控制器、他们需要 ASIL-C 功能安全标准、您是否有合适的器件、提前感谢!
此致、
Jack Li
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在评估适用于 48V 系统的高侧控制器、他们需要 ASIL-C 功能安全标准、您是否有合适的器件、提前感谢!
此致、
Jack Li