This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4812-Q1:询问具有 ASIL-C 要求的器件

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532962/tps4812-q1-ask-a-device-with-asil-c-requirement

器件型号:TPS4812-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估适用于 48V 系统的高侧控制器、他们需要 ASIL-C 功能安全标准、您是否有合适的器件、提前感谢!

此致、

Jack Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我们的路线图中确实有一个器件、该器件将作为 ASIL-B 系统的独立安全元素。 在一般设计中、系统级 ASIL-C 要求可分解为 ASIL-B (C) 和 QM 要求、例如:

    如果听起来不错、我可以使用相关路线图详细信息离线吗?

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Timothy、

    感谢您的分享、请告诉我哪款器件符合 ASIL-B 标准、提前感谢!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将离线。