This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981-N:已认证的限用化学品 REACH 和 RoHS - LP2981AIM5-5.0/NOPB

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532639/lp2981-n-restricted-chemicals-certificated-and-reach-and-rohs---lp2981aim5-5-0-nopb

器件型号:LP2981-N

工具/软件:

您好、  

我希望您能够回答以下与器件型号相关的问题:  LP2981AIM5-5.0/NOPB

这些查询是我们公司医疗设备市场内部零件资格的一部分。  

Q 1 在 REACH 附录 XIV 中列出的经修正的物质或 CLP 附录 VI 第 3 部分中列出的对 1A 类或 1B 类的生殖具有致癌性、致突变性或毒性的物质(按重量计≥0.1%)

Q 2 根据修正后的《RECH1》第 59 条存在内分泌干扰特性的物质(按重量计≥0.1%)

Q 3 REACH1 附件 XVII 或候选清单中所列物质的存在情况(按重量计≥0.1%)

Q 4 是否存在 RoHS 3 限用物质?

问题 5 您是否已完成任何 SCIP 通知?

Q 6 是否存在高于安全港级别的 PROP65 物质?

Q 7 有动物源物质的存在

Q 8 存在乳胶或天然橡胶

Q 9 包含安全数据表 (SDS) 和测试数据、确认符合上述信息

Q 10 您制造此组件的环境状态是什么(一般制造,受控环境,无尘室)?
ID 期望组件满足这些要求、但我们需要提供证据证明组件确实做到了这一点。  
此致
Noel