工具/软件:
您好、
我希望您能够回答以下与器件型号相关的问题: LP2981AIM5-5.0/NOPB
这些查询是我们公司医疗设备市场内部零件资格的一部分。
Q 1 在 REACH 附录 XIV 中列出的经修正的物质或 CLP 附录 VI 第 3 部分中列出的对 1A 类或 1B 类的生殖具有致癌性、致突变性或毒性的物质(按重量计≥0.1%)
Q 2 根据修正后的《RECH1》第 59 条存在内分泌干扰特性的物质(按重量计≥0.1%)
Q 3 REACH1 附件 XVII 或候选清单中所列物质的存在情况(按重量计≥0.1%)
Q 4 是否存在 RoHS 3 限用物质?
问题 5 您是否已完成任何 SCIP 通知?
Q 6 是否存在高于安全港级别的 PROP65 物质?
Q 7 有动物源物质的存在
Q 8 存在乳胶或天然橡胶
Q 9 包含安全数据表 (SDS) 和测试数据、确认符合上述信息