This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763Q1EVM:配置用于 USB 数据通信的 PDO

Guru**** 2538220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763Q1EVM, TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530454/tps25763q1evm-configuring-pdo-for-usb-data-communication

器件型号:TPS25763Q1EVM

工具/软件:

我们的  TPS25763Q1EVM 用于评估在支持数据传输的同时为平板电脑充电的能力。  平板电脑已插入 J30 并正确充电。  我们将一台笔记本电脑插入 EVM 上的 J29、  我们尝试了各种 USB 端口/Alt 端口配置、但笔记本电脑不会通过 EVM 枚举平板电脑。  EVM 跳线全部设置为默认位置、并建立了 R41 #OE 跳线模式。  下面显示 了表面看来合理的最新 EVM 设置。  支持这种充电+数据场景的正确配置是什么?

感谢你的帮助。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的反馈、以下是一些评论:

    1.根据您的屏幕截图,未启用 DP 交替模式,请确认只需要数据通信功能。

    2.目前该 EVM 仅支持 USB 2.0。  该系统 设计为支持 USB3、但我们也在进行调试 我们认为存在布线长度不匹配问题、但无法确定根本原因。 因此、首先请更改 USB 2.0 数据的配置、并使用适当的 2.0 电缆进行测试(当笔记本电脑支持 USB 3.0 时,它可能具有更高的优先级)。 通过定制 PCB 设计、763 将能够通过适当的 DPDM 布线设计支持 3.0 USB 数据。

    此致、
    天浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tainhao:

    我们的应用是与充电进行数据通信。

    我更新为“USB3 不支持“、但平板电脑和笔记本电脑之间仍然没有通信。 我们的测试设置非常简单:
    -使用 USB Type A 转 C 电缆将笔记本电脑连接到平板电脑,并验证笔记本电脑是否正确枚举了平板电脑。
    -将 USB C 转 C 电缆连接到 EVM J30 和平板电脑并验证充电。
    -连接笔记本电脑和 EVM J29 之间的 USB A 转 B 电缆。
    -预期平板电脑被笔记本电脑识别,但它不是。

    支持这种充电+数据场景的正确配置是什么?

    感谢你的帮助。
    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我也在研究这个问题、并计划由星期四回复您。  

    附加的设置应该是适用于 CHARGE+DATA 的正确设置、但您能否在此处附加.JSON 配置文件以进行仔细检查?

    您使用的基本映像是哪个版本? 是 04.01.0005 吗?  

    您能否拍摄 EVM 的照片、以便查看跳线位置?

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    图像为 F411.04.01.0005。  附件是 json 文件以及在解压缩 EVM 时仍处于默认状态的跳线图片。

      e2e.ti.com/.../TPS25763DQ1_5F00_V8.03_5F00_06_2D00_24_2D00_2025_5F00_12_2D00_26_2D00_11.zip

    感谢您的快速答复。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 J29 插入上游笔记本电脑时、D+/D-上没有流量。  我不清楚启动数据传输的机制是什么、因为 J29 VBUS 似乎只会传输到 LED、D+/D-会一直传递到 J30。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    目前、我认为您的固件没有任何问题。 我们需要等待另一位 同事从他的 Oo Next 星期一回来进行进一步检查。

    感谢您的耐心。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    它与 J30 上的下游器件相关。  如果我插入外部 USB-C 硬盘驱动器或鼠标、它们将获得 5V 电压、并在连接到 J29 的笔记本电脑上进行枚举。  如果我将 Android 平板电脑或 Thinkpad 插入 J30,他们会充电,但没有启动数据传输。

    期待星期一的回应。  周末愉快!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我与一位经验更丰富的团队成员进行了讨论、似乎使用此 Rev A EVM 时可能出现完整性问题。 您已经知道、该主板不支持 USB 3.0、有时 USB 2.0 通信似乎也会受到影响。

    您还可以尝试移除 R54(0 欧姆至开路)以提高信号缓冲能力、但我们不能 100%确定它能在手机和笔记本电脑之间建立可靠的通信功能。 我可能会建议从闪存驱动器开始为该板的数据传输能力的初始仿真。 经过优化的 EVM 可能会在将来发布。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    感谢您的信息。  我们可以枚举和外部硬盘驱动器、以便基本数据通道正常。  如果您认为 TPS25763-Q1 固件设置正确、并且 TPS25763-Q1 可以支持笔记本电脑与笔记本电脑/手机的连接、则我们将继续使用定制 PCB。  EVM 问题是否仅是布线长度不匹配?或者是否存在其他已知问题?

    再次感谢您的帮助。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的理解、EVM USB 数据通信问题应主要是由于 DP/DM 的差分对未优化。  

    以下是布线设计的一些注释:

    “USB 数据线、DP 和 DM 必须在 IC 引脚和 USB 连接器之间进行差分布线。 阻抗控制基于 PCB 堆叠结构。 建议使用 90Ω 差分信号。 使用较少的过孔和拐角进行 DP 和 DM USB 信号布线可减少信号反射和阻抗变化。 当必须使用过孔时、增加其周围的间隙尺寸以降低其电容。 每一过孔均为信号传输线引入了非连续性、并增加了电路板其他层的干扰几率。 在设计双绞线上的测试点时要小心;不建议使用穿孔引脚。 当需要转动 90°时、应使用两个 45°匝数或一个电弧而不是单个 90°匝数、从而通过更大限度地减少阻抗不连续性来减少信号布线上的反射。 避免因高速 USB 信号上的残桩而引起信号的反射。 如果残桩无法避免、请将长度保持在 200 mm 以下。“

    BR、

    Ke Wang