This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:Golden Image Generation:运行状况未达到 100%

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCRA0, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531079/bq34z100-r2-golden-image-generation-state-of-health-not-at-100

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRBGPCRA0BQSTUDIO

工具/软件:

您好:

我在为电池生成黄金映像时遇到问题。 当我执行整个过程时、一切似乎都正常工作、但在运行并更新所有周期和参数后、运行状况 (SOH) 并不是 100%。  

我不执行您在电量监测计上启用它并执行 CHG-RELAX-DSG-RELAX 周期并等待电量监测计进行 OCV 测量的传统学习周期 、而是针对 ChemID 选择工具、GPC    Golden GG Maker Tool (GPCRA0) 和 Golden GG Maker 和 Resistance Temperature Compensation Optimizer 工具 (GPCRb) 运行 3 个单独的周期。

我从头到尾使用的流程如下所示:

  1. 按照上面链接的指南中列出的 ChemID 选择工具运行化合物 ID 周期
  2. 已提交的化学 ID 周期数据、并将 ID 7912 作为我们细胞的最佳匹配项
  3. 按照上面链接的 GPC Golden GG Maker 工具的指南中列出的过程运行 GPCRA0 周期
  4. 更新了电量监测计的所有已知数据闪存参数、对其进行了校准、并对化合物 ID 7912 进行了编程
  5. 已导出数据闪存参数  
  6. 使用步骤 3 中收集的数据和步骤 5 中导出的数据向 GPCRA0 工具提交数据
  7. 从 GPCRA0 工具返回结果并将 gg_out.csv 导入到电量监测计数据闪存参数中
  8. 针对 Golden GG Maker 和 Resistance Temperature Compensation Optimizer、以 20ºC 上面链接的指南中列出的步骤 1 μ s 的速率运行 GPCRb 周期
  9. 使用周期表单步骤 8 作为 lowtemp.csv、从步骤 3 针对 roomtemp.csv 循环到 GPCRb 工具、以及从步骤 5 使用 gg.csv 提交数据
  10. GOT 结果、并将 gg_out.csv 从 GRPRb 报告导入到电量监测计上的数据闪存参数中。

使用从 3 个不同工具收集的信息更新所有数据闪存参数后。 报告的运行状况为 77%、我们需要使用全新电池实现 100%的运行状况。  

我包含了 3 个 zip 文件、这些文件被发送到用于生成此“黄金“映像的 3 个不同工具中。 如果有人可以看看数据、告诉我 SOH 为什么这么低以及如何纠正这将是很好的。

谢谢、

约旦

e2e.ti.com/.../SNC-GPCCHEM-Ti-Submission.zip   e2e.ti.com/.../SNC_5F00_VTOL_5F00_GPCRA0.zip   e2e.ti.com/.../SNC_5F00_VTOL_5F00_GPCRb.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    您能否共享 SOH 错误的日志文件和电量计上当前的.gg 文件。 执行充放电循环后、错误是否减少? 在进行 2 次 OCV 测量之前、SOC/remcap/SOH 等值无效。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我无法提供日志文件、因为上面.zip 文件中的周期数据仅来自循环的电池组。 在这些电池包循环期间、电量监测计/电路未连接到电池包、因为如果电池完全组装、我们无法与电量监测计通信。 我一直通过电池组仿真器与电量监测计交互、为电路板供电、以便可以在电量监测计中进行通信、编程、加载/导出数据。

    简而言之、周期数据来自电池组、电池组将在没有连接额外电路的情况下用于最终电池。 然后、BMS/电量监测计通过仿真器上电、用于加载、导出、校准和配置数据。 您认为这是我们问题的根本原因吗? 如果是这种情况、我们需要提出一个解决方案、以便在将电量监测计组装到电池中时与电量监测计进行通信。

    我包含了电量监测计中寄存器页面的屏幕截图、错误的 SOH 以及当前还包含在那里的 gg.csv 文件。  

    谢谢、

    约旦  

       e2e.ti.com/.../gg_5F00_low_5F00_soh.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    SOH 是 FCC 的函数。 FCC 可能不正确的原因有很多。 初始 FCC 计算不正确并不少见、通常在 FCC 等寄存器正确之前需要进行 2 次 OCV 测量。 如果您无法提供充电/放电周期的日志文件、调试为什么 FCC 被欠计算会非常困难(如果可能)。  

    您无需测试完全组装的电池组、仅需使用相同的电芯配置。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego、

    原始帖子中的 zip 文件包括我所用工具的充电/放电周期。 这些日志文件是否不足? 此外、在运行这些周期时、我使用的电池配置与将在最终产品中使用的电池配置相同。

    我可以尝试构建一个完全组装的电池包、循环几次以获得更新的 OCV 测量值、然后进行分解、以便我可以使用 BQ Studio 来验证 SOH 是否已改善、并有望从中生成黄金映像。 您认为这样会很有用吗?

    谢谢、

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    这些文件是不够的、因为这些文件是在 GPC 工具进行优化之前捕获的。 此外、您共享的日志文件未记录寄存器、请在日志记录时使用 BQstudio 记录或拉取所有寄存器信息。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego、

    感谢您的澄清。 我将尝试与我们的工程师合作、提出一种解决方案、允许我们通过 BQStudio 记录数据、同时对组装的电池进行循环操作。  

    除此之外、您还能想到为什么这不能正常工作的其他原因吗? 原始帖子中的指南指出、生成黄金映像时可以使用裸电池。 这是我第一次在具有多节并联电池的电池上使用此方法。 这是否会改变初始数据闪存参数或比例因子中的任何内容?

    谢谢、

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    根据我的经验、FCC 误差是由电量监测计配置错误导致的、我将仔细检查所有比例因子和参数、以确保它们一致。 有时、启用或禁用平滑处理可以解决问题。 但这些并不是唯一的原因。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    在浏览测量仪表配置后、我想知道我的问题是不正确计算了设计能量。 我们使用的电池规格是:标称电压= 3.92V、16Ah 电池。 它采用 12S2P 配置、因此标称电池包电压和容量分别为 47.02V 和 32Ah。

    我如何计算设计能量如下:

    每节电池具有 3.92V 的标称值* 12 节电池= 47.04V
    2P CONFIG 中的 16Ah 电芯= 32Ah
    47.04*32=1505.28 Wh = 150,528 cWh(电量计的设计能量单位)
    您可以在该字段中输入的最大值为 32,767 cWh、因此我将“design energy scale“设置为 5、因此现在我的设计电量为 30,105 cWh。

    我是否正确?

    谢谢、

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    设计能量的公式如下。

    Design Energy = Design Capacity x Design Voltage (1S)

    32Ah*3.92V=125.44Wh

    此致、

    Diego