Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z620
工具/软件:
尊敬的团队:
我目前正在完成学习周期、以便在 BQ28Z620 EVM 板上实现精确的充电状态 (SOC) 估算。 我已启用电量监测计、并使用 2S1P 电池配置。
以下是关键配置详细信息:
-
电芯过压 (COV): 4200mV
-
电芯欠压 (CUV): 2500mV
-
设计容量: 3000mA
-
设计能源: 2220CWh
-
充电终止收尾电流: 250mA(默认)
-
放电电流阈值: 45mA
-
充电电流阈值: 40mA
-
退出当前: 10mA
-
终止电压: 6V
在学习周期中:
-
充电后、Update Status 从更改为 0x00 至 0x04 。
-
完全放电后、它会更新为 0x05 。
-
器件现在处于宽松模式、但 Update Status 仍然是 0x05 并且不会过渡到该器件 0x06 。
此外:
-
在充电过程中、报告的电池百分比逐渐从 1%增加到 100%。
-
但是、在放电期间、它始终显示 100% 和不会降低。
我已附上日志文件以供参考。
您能帮助我了解我接下来应该采取哪些步骤才能成功完成学习周期并解决 SOC 报告问题吗?
e2e.ti.com/.../Charging_5F00_Discharging_5F00_Cycle.log