This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:BQ28Z620-学习周期

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520110/bq28z620evm-071-bq28z620-learning-cycle

器件型号:BQ28Z620EVM-071
Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z620

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在完成学习周期、以便在 BQ28Z620 EVM 板上实现精确的充电状态 (SOC) 估算。 我已启用电量监测计、并使用 2S1P 电池配置。

以下是关键配置详细信息:

  • 电芯过压 (COV): 4200mV

  • 电芯欠压 (CUV): 2500mV

  • 设计容量: 3000mA

  • 设计能源: 2220CWh

  • 充电终止收尾电流: 250mA(默认)

  • 放电电流阈值: 45mA

  • 充电电流阈值: 40mA

  • 退出当前: 10mA

  • 终止电压: 6V

在学习周期中:

  • 充电后、Update Status 从更改为 0x00 至 0x04

  • 完全放电后、它会更新为 0x05

  • 器件现在处于宽松模式、但 Update Status 仍然是 0x05 并且不会过渡到该器件 0x06

此外:

  • 在充电过程中、报告的电池百分比逐渐从 1%增加到 100%。

  • 但是、在放电期间、它始终显示 100% 和不会降低。

我已附上日志文件以供参考。

您能帮助我了解我接下来应该采取哪些步骤才能成功完成学习周期并解决 SOC 报告问题吗?

e2e.ti.com/.../Charging_5F00_Discharging_5F00_Cycle.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puppala、

    如果您更新的状态卡在 0x05、并且无法更新为 0x06 状态、请参阅下面随附的常见问题解答。

    【常见问题解答】为什么 Update Status 寄存器没有从 5 更新到 6?:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263623/faq-why-is-the-update-status-register-not-updating-from-5-to-6

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan Frias、

    我已经完成了学习周期、更新状态现在为0x06。 所有标志均按预期运行。

    但是、显示的电池电量百分比仍然不正确。 当电池电压约为 3.7V 或 3.8V 时、即使电池过压 (COV) 阈值设置为 4200mV (4.2V)、也能达到 100%。 相反、当电池电压为 3.3V 或 3.2V 我的 CUV 为 2800mv 时、该百分比降至零。

    我已附上日志文件以供您查看。 请您检查一下、告诉我问题可能出在 bee2e.ti.com/.../Charging_5F00_discharging_5F00_LOGS_5F00_UPDATED.loge2e.ti.com/.../0407.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puppala、

    我已经收到了您的更新、并得到了响应。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、
    我可以获得任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puppala、

    您是否对老化的单元进行了学习循环? 根据您发送的.log 文件、它会显示 SOH 为 62%、这在电池方面相当老龄化。 请尝试使用新的单元格。

    谢谢您、
    Alan