This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:带箭头的包络主题:BQ25798EVM–REGN 短接至 GND、PG LED 亮起、I²C Ω 死区

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534610/bq25798bkupevm-envelope-with-arrow-subject-bq25798evm-regn-shorted-to-gnd-pg-led-on-i2c-dead

器件型号:BQ25798BKUPEVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25798EVM

工具/软件:

Envelope with arrowμ s  主题:BQ25798EVM–REGN 短接至 GND、PG LED 亮起、I²C Ω 死区


尊敬的 TI 支持部门:

我目前正在评估 BQ25798EVM 我认为电路板可能已损坏。

观察结果:

  • VBUS = 5.0V 、连接至 J1 (VIN1)

  • BAT = 7.4V 、连接至 J5(电池)

  • JP17 已安装 (已连接 BAT–SYS 路径)

  • TP29 (BAT) TP28 (SYS) 两者均为 7.4V

  • TP23 (VBUS)  = 5V White check mark

  • TP42(上拉)  = 0V X

  • REGN = 0.0V  Xμ s

  • PG 指示灯 (D13) 亮起  White check markμ s

  • I²C 无法进行通信 (无响应,无 ACK)

关键发现:

测量值 A REGN 和 GND 之间的 22Ω 电阻 (电路板未通电)、强烈建议 内部短路 同一 REGN LDO。

电路板未表现出其他可见损坏。 所有跳线均采用默认配置。

您能否确认该 EVM 有缺陷? 如果是、是否可以请求 A 更换或 RMA

提前感谢您。

Landry Dzuakou
突尼斯
landry.dzuakou@inspiretech.tn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、TP42 是 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Landry:

    是的、如果 REGN 接地电阻在未上电时小于 1000 欧姆、IC 会损坏。  D13 是 STAT、而不是 PG。  REGN 非常稳健、通常仅因 VBUS=PMID 或欠压(拉低超过 GND 以下的二极管)而损坏。  如果这些事件均未发生、且 EVM 开箱即已损坏、则您可以选择任选其一  

    1.向您订购 EVM 或的分销商申请 RMA  

    2.如果直接从 TI 订购、您可以使用 https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Jeff、非常清楚。