Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25798EVM
工具/软件:
μ s 主题:BQ25798EVM–REGN 短接至 GND、PG LED 亮起、I²C Ω 死区
尊敬的 TI 支持部门:
我目前正在评估 BQ25798EVM 我认为电路板可能已损坏。
观察结果:
VBUS = 5.0V 、连接至 J1 (VIN1)
BAT = 7.4V 、连接至 J5(电池)
JP17 已安装 (已连接 BAT–SYS 路径)
TP29 (BAT) 和 TP28 (SYS) 两者均为 7.4V
TP23 (VBUS) = 5V
![]()
TP42(上拉) = 0V
![]()
REGN = 0.0V
μ s
PG 指示灯 (D13) 亮起
μ s
I²C 无法进行通信 (无响应,无 ACK)
关键发现:
测量值 A REGN 和 GND 之间的 22Ω 电阻 (电路板未通电)、强烈建议 内部短路 同一 REGN LDO。
电路板未表现出其他可见损坏。 所有跳线均采用默认配置。
您能否确认该 EVM 有缺陷? 如果是、是否可以请求 A 更换或 RMA ?
提前感谢您。
Landry Dzuakou
突尼斯
landry.dzuakou@inspiretech.tn