This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:使用 PSPICE for TI 的 UCC21710-Q1 仿真

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520426/ucc21710-q1-simulation-for-ucc21710-q1-using-pspice-for-ti

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750

工具/软件:

尊敬的先生:

我不熟悉 PSPICE for TI。 我想模拟和了解 IC 的功能。 因此请分享任何可用的参考仿真  

UCC21710-Q1

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravan:

    我们 在以下链接中有 PSPICE 模型、

     UCC21710 PSpice 瞬态模型

    没有仿真工程示例 — 但是,我们有以下 EVM 原理图示例、可用于生成一个简单的工程以供评估。

    UCC21710QDWEVM-054 原理图文件

    希望它有所帮助

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    早上好。 祝你度过美好的一天!

    此 UCC21710-Q1 器件栅极驱动器是否可能设置任何死区时间?

    谢谢、

    Sravan Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在计算源极电流和栅极电阻器时有疑问。 我所遵循的方法:

    使用的 MOSFET: FF2MR12KM1H 的 Qg = 1.2uC 且 Traise = 153ns(根据 MOSFET 数据表中给出的测试条件)。

    Isource = Isource/Isource Qg = 1.2uC/153ns tr = 7.8A、因此我选择 10A 栅极驱动器、对于栅极电阻= VG/Isource = 18/7.8 = 2.3 Ω。

    请确定天气是否正确、或建议如何计算拉电流、灌电流和栅极电阻器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravan:

    否、器件不会施加任何死区时间 、仅当 INP=H 和 INN=L 时、OUT 才会为高电平 希望它有所帮助。

    基于栅极环路路径中所有电阻的峰值电流可按以下公式所示进行计算。

    SLUC695  UCC217xx XL 计算器工具

    开关频率和栅极电容定义了驱动器热行为。 因此、需要根据所有注意事项来定义系统。

    希望它有所帮助。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasi:

    我已经使用 UCC21750 设计了一个栅极驱动器。我在这里连接了设计。 请查看并告诉我是否可以或不可以、如果有任何建议、请告知我。

    我对设计有以下疑问、请澄清:

    1.我了解了 2 个去耦电容器 1、用于实现低电容的高频噪声抑制和良好的电压稳定性需要高电容。 使用单个电容器时、可能无法实现上述两个功能。 我知道关于小电容 100nF-1nF 和大电容>1uF 的经验法则。  我想知道如何计算这些去耦电容器?

    2.是否需要保留输入和输出 RC 滤波器及原因? 如何详细计算工作频率为 20kHz 时滤波器的 RC 值?

    如何计算上拉电阻? 这里、我根据数据表中指定的值为 RDY、FLT、REST 引脚使用了上拉电阻器 5k Ω、滤波电容器为 100pF。 如何计算上拉电阻和滤波电容器 100pF?

    4.关于 DESAT ,我知道可以用齐纳二极管设置 DESAT 阈值。 我不明白它是如何运作的。 请解释一下?

    5.请说明如何计算 DESAT 电路组件 Cblnk、RLIM。

    如果可能、我可以通过邮件联系以更好地理解概念。

    感谢你能抽出时间。

    Sravan Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravan:  

    Sasi 是不在办公室,我可以帮助解决这些问题。  

    对于仿真、我建议:  

    • 如果未使用、则将 AIN 连接到 COM 并使 APWM 保持悬空
    • 使用提供的计算器工具 SASI 来计算 DESAT 检测阈值。 看起来路径中有一个 7V 齐纳二极管、这可能会使 DESAT 检测阈值过低
    • 在实际设计中、需要 VDD -COM 电容器来保持 VDD 稳定

    要回答您的问题:  

    1.是的、我们通常建议使用一个~100nF 级的电容器和另一个 uF 范围内的电容器。 系统噪声的范围可能在几 MHz 到几百 MHz 之间、并且采用较小的去耦电容器、加上电路板上的寄生电阻、可以帮助我们很好地滤除系统噪声。  

    2.推荐输入 RC 滤波器,电阻~100 欧姆,电容在几十 pF 范围内。 来滤除系统噪声。  

    3.5k Ω 至 10k Ω 上拉电阻器就足够了。 RDY 和 nFLT 引脚是开漏输出、该电阻器有助于在 nFLT/RDY 被拉至低电平时限制流入的电流。  

    4.您可以参考此 E2E 论坛: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011100/faq-ucc21750-how-can-we-adjust-the-desat-detection-threshold-in-ucc217xx-iso5x5x

    5.建议 RLIM 处于 1k Ω 至 10k Ω 范围内。 您可以选择一个与所需的 DESAT 时序最匹配的 Cblk 值。 它通常在几十 pF 到几百 pF 范围内、请参阅提供的计算器工具 SASI。  

    谢谢。  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 我想知道如何使用合适的公式计算上拉/下拉电阻值、去耦电容和 RC 滤波器值。

    2、以上所附设计对于硬件是可以的,如果不是请纠正错误。 是否可以对此设计进行仿真!

    谢谢您、

    Sravan Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravan:  

    噪声的截止频率仅为 1/(2*PI*R*C)。 如果您考虑系统噪声频率、可以使用该公式。  

    上拉电阻器用于限制流入引脚的电流。 流入引脚的电流可通过 VCC /R 计算、其中 R 是电阻器尺寸。  

    您可以尝试使用 PSpice for TI 运行仿真。  

    谢谢、  

    Vivian