请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS26600-02EVM 工具/软件:
您好、
我有 2 个 TPS26600-02EVM 的评估板、可为我的终端应用提供本质上 4 个电源域。

根据逻辑控制的不同、结果应如上面所示的“Expected Output“列所示。 但 9V 提供~0V 输出。
将 Vin 从 9V 更改为 10V 可解决此问题、但 9V 不应该是问题。
交叉切换电源(如 CH1=30V、CH2=23V、CH3=16V、CH4=9V)仍会使 9V 输出得到~0V 的值。
此致、
Tom A.