This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26600-02EVM:多个 TPS26600 用作热开关电源。

Guru**** 2422250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26600-02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533864/tps26600-02evm-multiple-tps26600-as-hot-switch-supplies

器件型号:TPS26600-02EVM

工具/软件:

您好、

我有 2 个  TPS26600-02EVM 的评估板、可为我的终端应用提供本质上 4 个电源域。

根据逻辑控制的不同、结果应如上面所示的“Expected Output“列所示。 但 9V 提供~0V 输出。

将 Vin 从 9V 更改为 10V 可解决此问题、但 9V 不应该是问题。

交叉切换电源(如 CH1=30V、CH2=23V、CH3=16V、CH4=9V)仍会使 9V 输出得到~0V 的值。

此致、

Tom A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这些电路板上的 UVLO 设置是什么?

    如果电压较高、请将其保持在 9V 以下。

    谢谢

    Amrit