工具/软件:
尊敬的团队:
客户的输出设置为 555mA、但输出电流始终如此。 原因是什么? 相位裕度差?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
客户的输出设置为 555mA、但输出电流始终如此。 原因是什么? 相位裕度差?


翻译 μ s
搜索 μ s
复制 μ s
嗨、Zhiqian
好的、我明白您的意思。 客户只是觉得、与 MPS 器件和 LP8867 相比、纹波有点大。 此外、我想再次确认 TI 稳定运行所建议的占空比是多少? 客户反馈:PWM 100Hz。 大致来说、当 PWM 占空比小于 1%时、输出已经不稳定、可能会出现 LED 闪烁。 MPS 产品支持低至 3%的 PWM 占空比、即使在客户测试后、也需要超过 300 微秒才能攀升到设定的电流值。 因此、在 100Hz 的频率下转换为大约 3%。 客户觉得调光比低。
您好、Vayne
很抱歉、由于客户访问导致回复延迟。
我们的器件可以支持 1%占空比。 请按照以下步骤检查设置、以确保其正常工作。 也可以在此处更新波形。
请在此处同时共享电感器波形和 PWM 输入占空比。
对于纹波问题、您能否请查看 MPS SN 编号? LP8867 是具有线性电流控制的不同拓扑。