This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:唯一地址。

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531974/lp5860-unique-adress

器件型号:LP5860

工具/软件:

您好的团队、

LP586x 在数据表中似乎只能有两个地址。
这是否意味着 某些 LP586x 无法由一条 I2C 线路控制?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    否、在 I2C 模式((IFS 下拉)下、ADDR1 和 ADDR0 可用于设置不同的地址。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您的答复。
    LP586x 是否有两个 I2C 地址?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉、我们的专家本周太糟糕了。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    请在下面找到我的答案。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 I2C 总线上放置 4 个唯一的器件、还可以使用广播地址一次与所有器件进行通信(在 4 个地址之一)。 我将在 电路板上使用 5861。 如果 TI 为另一个地址增加一个引脚会很好、因为在某些情况下、4 个器件可能不够。 但是、如果您有该接口、也可以在 SPI 模式下运行器件、然后它需要控制器为每个器件提供一个 SS/CS。 因此、设计中可以包含更多器件、但每条 I2C 总线上只有 4 个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WST:

    感谢您帮助回答这些问题。 是的、如果一个系统中需要 4 个以上的 LP586x、请使用 I2C 多路复用器或使用 SPI 来支持它。

    此致、

    Felix