This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:TPS3431SDRBR

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532125/tps3431-tps3431sdrbr

器件型号:TPS3431

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在电路中使用 TPS3431SDRBR 器件作为看门狗计时器。

WDO 输出引脚与 47k 上拉电阻器连接。

您能否请确认该 WDO 引脚通常的输出上升/下降时间是多少。

此致

Sanju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanju、

    我不确定这是否是您专门寻找的、但如果在特定的容差窗口内没有收到脉冲、WDO 引脚将置位低电平、如下图所示:

    如果它确实置为低电平、它将在 trst 内保持低电平、对于该器件、通常为 200ms。 通过向 CWD 引脚添加一个电容器、可以更改 TwdCWD (min)、Twd (typ) 和 (max)。

    典型值的计算公式为:

    此致、

    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anusha

    感谢您的答复。

    我已经浏览了数据表、我知道您对 WDT 的完整回答和操作。

    但我仍然在寻找脉冲的上升和下降时间。

    我只想知道当 WDO 置为低电平时、下降时间是多少;当置为高电平时、上升时间是多少。

    此致、

    Sanju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的三州:

    我会向我们的设计团队发送电子邮件、并尽快回复您、告知您这些价值观。

    此致、

    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的三州:

    很遗憾、任何其他数据都不可用。  

    此致、

    Anusha