请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS3701 工具/软件:
您好:
我一直在尝试在 PSpice for TI 上仿真 TPS3701 模型。
我已遵循此组件数据表中所述的所有设计指南。 当 VDD 为 15V 时、我会预计我的输出会在 16.5V (OV) 和 13.5V (UV) 时触发。
但是、当我运行仿真时、我得到的结果不是我预期的结果。
我不能确定我可能会做什么错误、因此任何帮助都将受到欢迎。
我附上了我的 sstematic 和模拟结果的图片。
1.红线表示 VDD
2.蓝线代表 OUTA
3.绿线代表 OUTB
提前感谢您、
Kosta Kotsis