This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:PSpice 模型 — 意外结果

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532158/tps3701-pspice-model---unexpected-results

部件号:TPS3701

工具/软件:

您好:  

我一直在尝试在 PSpice for TI 上仿真 TPS3701 模型。  

我已遵循此组件数据表中所述的所有设计指南。 当 VDD 为 15V 时、我会预计我的输出会在 16.5V (OV) 和 13.5V (UV) 时触发。  
但是、当我运行仿真时、我得到的结果不是我预期的结果。

我不能确定我可能会做什么错误、因此任何帮助都将受到欢迎。  
我附上了我的 sstematic 和模拟结果的图片。

1.红线表示 VDD
2.蓝线代表 OUTA
3.绿线代表 OUTB

提前感谢您、

Kosta Kotsis


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队将在接下来的 24 小时内回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kosta、

    尝试将 R1 更改为 1.1meg、而不是 1.1M。 它应该会显示所需的结果。  

    此致、

    Anusha