主题中讨论的其他器件:Tina-TI
工具/软件:
您好、
我计划使用反相降压/升压配置中的 TPS7H4010 从+5V 提供–6V 电压。 我下载了 TINA-TI 瞬态仿真、并且很幸运地针对正负电源配置对该稳压器进行了仿真。
在为我的应用绘制原理图时、我意识到 PGOOD 引脚(以及其他引脚)需要为我的 MCU 电平转换为 0V 至 3.3V。 我发现应用手册 snva856b.pdf 对此有所帮助。
当我在仿真中探测 PGOOD 引脚时(没有电平转换,仅通过 100K 电阻上拉至 GND)、它始终保持在–6V 时置为有效。 我运行仿真 10ms、但保持在–6V。 为了确认其正常工作、我在+6V 仿真上探测了 PGOOD、并且工作正常。
我发现这个主题很有用、根据这个 PGOOD 应该可以按我的预期工作。 在电源正常之前、它将为–6V、然后在 TINA-TI 仿真中、它将通过电阻器上拉至 GND。
这只是 SPICE 模型的一个问题吗? 我是否可以安全地假设即使在 IBB 配置中使用 TPS7H4010、PGOOD 也能正常工作?
我附上了 TINA-TI 原理图和输出波形以供您参考。 VPG 是 PGOOD 信号。 您可以看到 Vout 斜降至–6V、而 VPG 则随之下降。 但 VPG 保持在–6V 并且永远不会置为无效。
谢谢您、
乍得