This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:TPS7H4010 在反相 BB 配置中的 TINA-TI 仿真、PGOOD 保持置位

Guru**** 2373580 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534192/tps7h4010-sep-tps7h4010-tina-ti-simulation-in-inverting-bb-configuration-pgood-stays-asserted

器件型号:TPS7H4010-SEP
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

您好、

我计划使用反相降压/升压配置中的 TPS7H4010 从+5V 提供–6V 电压。  我下载了 TINA-TI 瞬态仿真、并且很幸运地针对正负电源配置对该稳压器进行了仿真。

在为我的应用绘制原理图时、我意识到 PGOOD 引脚(以及其他引脚)需要为我的 MCU 电平转换为 0V 至 3.3V。  我发现应用手册 snva856b.pdf 对此有所帮助。

当我在仿真中探测 PGOOD 引脚时(没有电平转换,仅通过 100K 电阻上拉至 GND)、它始终保持在–6V 时置为有效。  我运行仿真 10ms、但保持在–6V。  为了确认其正常工作、我在+6V 仿真上探测了 PGOOD、并且工作正常。   

我发现这个主题很有用、根据这个 PGOOD 应该可以按我的预期工作。  在电源正常之前、它将为–6V、然后在 TINA-TI 仿真中、它将通过电阻器上拉至 GND。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530309/tps7h4010-sep-negative-output-voltage-setup/5884841?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps7h4010%20negative#5884841

这只是 SPICE 模型的一个问题吗?  我是否可以安全地假设即使在 IBB 配置中使用 TPS7H4010、PGOOD 也能正常工作?

我附上了 TINA-TI 原理图和输出波形以供您参考。  VPG 是 PGOOD 信号。  您可以看到 Vout 斜降至–6V、而 VPG 则随之下降。  但 VPG 保持在–6V 并且永远不会置为无效。

谢谢您、

乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chad、

    该模型最初并非在设计时考虑 IBB、因此可能存在这样的小问题。
    我们期望在满足 PGOOD 阈值后释放器件的 PGOOD。

    请注意、PSPICE 的交流模型根本不适用于 IBB、因为 PSPICE 交流模型是特定于转换器类型的。

    谢谢、
    Daniel