This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:SYS OUT 增加至 VBAT 阈值

Guru**** 2811625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532772/bq25120a-sys-out-increases-to-vbat-threshold

器件型号:BQ25120A

工具/软件:

我努力使 SYS 正常工作、我需要默认的 1.8V、并且电压突然增加到 2.5V(未连接 VIN)或 3.6V(连接 VIN)之前、似乎会在一小段时间内产生这种情况。 似乎没有任何错误消息、这些是我的寄存器值。 我将 0x01 放入 0x04、因为它在断开输入电压后生成了 VIN_UV:
寄存器 0x00 值:0x41
寄存器 0x01 值:0x04
寄存器 0x02 值:0x08
寄存器 0x03 值:0x14
寄存器 0x04 值:0x0E
寄存器 0x05 值:0x78
寄存器 0x06 值:0xAA
寄存器 0x07 值:0x7C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享背景原理图吗?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎是当我启用 VDD_3V3_EN、因为它之前是 1.8V、但在此引脚变为高电平之后、SYS 输出和 LDO 输出似乎会漂移并跟随 VBAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您分享原理图。  我有一些注意事项、但它们不一定是观察到的行为的原因:

    - IN 引脚应具有至少 1 μ F 的电容

    关于您提到的行为、启用 VDD_3V3_EN 应该只会打开 LS_LDO 电源轨。 此时的 VBAT 电压是多少?

    当 VDD_3V3_EN 信号被置位时、您能否捕获 SW 节点和 SYS 的波形?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想我现在已经解决了、主要问题似乎是 VDD_3V3_EN  和写入 LDO 寄存器的时间。 我不确定为什么它之前不起作用、因为我想我在之前的附件中写入了相同的寄存器值、但肯定做了一些错误的事情。 但是我还有一个问题、当 LDO 导通时、系统输出电压似乎有所变化。 它应该是 1.8V、但当 LDO 导通 (3.3V) 时它是 2.13、它不会影响电路、因为它仅为 MCU 供电、稳定的 3.3V 是最重要的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我不确定为什么它可能导致电压上升。 电压是保持高电平、还是在一段时间后稳定回 1.8V、那么当负载较大或负载较小时、时序是否会发生变化?

    此外、当 LDO 启用时、它是在 LDO 模式还是负载开关模式下运行? 我们可以看到、启用的负载开关会导致从 VINLS(通常连接到 PMID)到 VLSLDO 的电流快速浪涌、这会导致 PMID 电压非常快地下降、并对 SYS 输出产生影响。 可以通过增加 VINLS 电容、增加 PMID 电容以及在 LDO 模式(而不是负载开关模式)下使用 LSLDO 来减少这种骤降。 如果您可以在执行此操作时捕获 SYS、PMID 和 LDO、我们可以更好地确定这是否是导致该行为的原因。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、它会在 LDO 导通后保持 2.1 不变。 以下是 SYS、PMID 和 LDO 的图。 如果您不清楚或需要更多测量、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    是否有办法将 SYS 波形与 SW 波形并联? 如果转换器仍在开关、我正在尝试确定 SYS 上是否存在 2.17V。

    除非有 I2C 事务来重新配置 SYS_VOUT 字段、否则看起来 SYS 电源轨在外部过载。 从 LDO 到 SYS 电源轨是否有任何替代电流路径?

    此致、

    Juan Ospina.