Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ34Z100-R2 主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、专家
我使用的是 24V 50Ah 1280Wh 8s2p LFP 电池、经历了几个失败的学习周期、我一直处于 ChemID 选择阶段。 GPC 报告仅显示 0、我已发布该问题。 我所使用的电池制造商并不提供电池信息和数据表。 我注意到 TI 列表中有一些 50Ah LFP ChemID。 我想知道是否有任何电池制造商可以提供已知的 ChemID、这样就不需要花太多时间定义 ChemID。 是否有人知道哪个电池/制造商与 TI 合作、可以为其电池提供 ChemID? 请告诉我。
谢谢你
家气