This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:是否有任何已知 ChemID 的 24V 50Ah LFP 电池

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532934/bq34z100-r2-if-there-any-24v-50ah-lfp-battery-with-known-chemid

部件号:BQ34Z100-R2
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家

我使用的是 24V 50Ah 1280Wh 8s2p LFP 电池、经历了几个失败的学习周期、我一直处于 ChemID 选择阶段。 GPC 报告仅显示 0、我已发布该问题。 我所使用的电池制造商并不提供电池信息和数据表。 我注意到 TI 列表中有一些 50Ah LFP ChemID。 我想知道是否有任何电池制造商可以提供已知的 ChemID、这样就不需要花太多时间定义 ChemID。 是否有人知道哪个电池/制造商与 TI 合作、可以为其电池提供 ChemID? 请告诉我。

谢谢你

家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    家气

    已分配此问题、正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    bqstudio 中的许多化学物质都在化学物质旁边有电池模型名称、您可以从此列表中选择最适合您应用的化学物质和电池。

    此致、

    Diego