工具/软件:
我们在电路板中使用“TPS25751DREFR",“,并、并希望在 PD 协商后在 9V 电压下运行器件。 但我们观察到了奇怪的行为、器件尝试从 5V 切换到 9V、但未能这样做、电路板会持续复位。 请查找随附的 PPHV 波形((PD 输出)。 此外、 使用 15V PD 配置时一切都正常工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Christopher、
我们刷写了由 TI 的 USB-C PD 应用程序生成的二进制文件。
我们在灌电流模式下使用器件。
正在进行协商、但在该电路板重新启动之后、我们没有日志、因为在连接控制台之前、电路板会重新启动。 但如果我们生成 15V 的二进制文件、同一器件可以正常工作。
我们正在按照相同的步骤生成 9V 的二进制文件、我们使用该文件生成 15V 的二进制文件。
尊敬的 Shanmukh:
请与您分享 TPS25751 json、我们需要您使用 json 来生成二进制文件以帮助进行调试。 用户可以对该应用使用不同的配置。 您还可以分享 15V json、以便我们可以比较工作用例和非工作用例。 我不知道你在遵循什么步骤,通过分享 jsons 我将能够在这里帮助.
当协商 9V 和 15V 电压时、请捕获并共享 VBUS 或 PPHV 上的电压和电流日志
此外、您是否有 PD 分析仪? 查看 Type-C PD 通信的 PD 日志会有所帮助。
您使用什么来提供 USB-C PD 源电源? 为什么电压没有达到完整的 9V?
谢谢。此致、
Chris
您好、Chris、
我无法在此聊天中附加二进制文件、因此请共享您的邮件 ID、以便通过电子邮件共享文件。 我们使用将受电功率设置为 9V 和 15V。
我们将二进制文件放入 USB-TRM PD 控制器中的步骤是来自 TRM 的补丁上传方法、在上传补丁后、我们使用“DBfg" 4CC“ 4CC 任务来清除电池无电标志并设置电压。
补丁已上传、但在清除电池无电模式之前、电路板将复位 9V。
希望这些信息对您有所帮助。
我们没有任何 PD 分析仪。
我们使用 Phihong 65W USB PD 适配器 (AA65M-59FKA)。
尊敬的 Shanmukh:
我通过 E2E 向您发送了朋友的申请。 请接受它并通过私人消息传递函数发送 9V 和 15V 案例的 jsons。 确保发送 jsons 而不是 bin 文件。 jsons 允许我查看配置、而 bin 文件不用于此目的。 请分享包含 TPS25751 和 Type-C 连接器的原理图。
您应该可以直接将文件从文件资源管理器拖到回复消息中。
我们观察到了这种行为。当我们使用具有 9V 输入电压的器件时、电路板进入默认状态 5V、然后变为 0V、然后重新启动电路板以再次将配置设置为 9V。 您能帮助了解导致此问题的原因吗?
如果没有 PD 分析仪、这可能很难调试、但我们可能会检查一些信息。
在以下情况下、能否报告 VBUS 以及状态、电源状态和 PD 状态寄存器的值:
9V 和 15V 情况下使用的配置之间有何差异?
谢谢。此致、
Chris
尊敬的 Shanmukh:
遗憾的是、我们没有使用 GUI 将二进制文件转换为可用格式的工具。
要导出 json 文件、请使用 Export -> Export Settings 选项
设置文件名
json 应该会下载到您的器件中。
使用 PD 控制器是否处于电池电量耗尽状态? 来自 Type-C 端口的电源?
PD 控制器每次上电时都需要加载补丁捆绑包、因此如果电池电量耗尽、并且 VBUS 降至 0V、配置将丢失。
在测试时、您是否从 VBUS 消耗了任何负载?
在 9V 连接故障案例期间、您能否捕获 CC 线路和 VBUS? 这样我们将提供一些有关供电方或受电方在此期间是否断开连接的信息。
我观察到的唯一区别是为 27W (9V) 选择了灌电流功耗选择、因此 PDO 的数量更改为 2 个。
有趣的是、这应该不会对功率协商产生太大影响。 9V 情况似乎确实有一个特定问题。
协商 9V 和 15V 电压时、VBUS 上的确切电压是多少? 示波器轨迹指示它是 8.8V? 您应该没问题、但如果 VBUS 电压变得过低、UVP 可能会跳闸。 默认设置应比协商值低 90%(9*.9=8.1V)、因此您可以在此处使用。
TPS25751 能否与任何其他 USB-C 适配器协商 9V 电压? 9V 电源是受电问题还是特定的适配器问题?
根据我从您的回答中收集到的信息、似乎您主要使用 GUI 的调查问卷页面来测试接收端配置、方法是更改接收端电源类型。
虽然不是最佳基准、但我在空载时使用 Lenovo USB-C 壁式适配器在 EVM 上测试了 9V 和 15V 灌电流配置、并且在协商任一电压时都不会出现问题。
谢谢。此致、
Chris