This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:器件建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534084/ucc28780-device-recommendation

部件号:UCC28780

工具/软件:

您好的团队、

我们正在寻找电源芯片建议。 要求如下。 请推荐合适的器件。
1.此 IC 用于反激式电源控制、可直接驱动 SiC 管。
2.反激式输出总功率为 100~105W。
输入电压范围为 250V~820V
谢谢
Lillian  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lillian、

    UCC28780 或 UCC28782 是最高效的控制器、但可能难以与 SiC 配合使用、因为这些是零电压开关反激式。  我不是说他们不能工作,我只是没有看到它做了,所以不知道该期待什么。

    最便宜的选项可能是 UCC28750。 要实现超低待机功耗、 UCC28730 可能会工作。 我们 为 UCC28C56 提供了 EVM、它支持使用 SiC FET 的 40W 功率。