请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28780 工具/软件:
您好的团队、
我们正在寻找电源芯片建议。 要求如下。 请推荐合适的器件。
1.此 IC 用于反激式电源控制、可直接驱动 SiC 管。
2.反激式输出总功率为 100~105W。
输入电压范围为 250V~820V
谢谢
Lillian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.