请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28722 工具/软件:
尊敬的团队:
我们使用 UCC28722 设计电源。 我遇到的术语 “IOCC"是“是恒流调节中的目标输出电流。 用于计算 R.sense 电阻。
我对该术语持怀疑态度、因为数据表中未提及该值。
我们有两个输出 15V/0.2A、不能确定是否考虑 IOCC 的值。
团队请说明一下这一点。 如果需要进一步说明设计、请告知我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sambhav:
IOCC 是设计所需的恒定电流输出电流、假设具有单个输出电压、则 RCS 设置如公式 3 所示:

控制器只能限制初级侧变压器电流、因此您需要根据希望允许的最大总输出电流进行调整、并确保初级侧电流不超过所用晶体管的 IMAX。 由于您在 0.2A 下有两个 15V 电压轨、因此我会从假设 IOCC=0.4 以及您认为所需的任何容差开始。
希望这 有助于您快速入门。