This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:确定 IOCC 值

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533885/ucc28722-determining-the-iocc-value

器件型号:UCC28722

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 UCC28722 设计电源。 我遇到的术语  “IOCC"是“是恒流调节中的目标输出电流。 用于计算 R.sense 电阻。

我对该术语持怀疑态度、因为数据表中未提及该值。

我们有两个输出 15V/0.2A、不能确定是否考虑 IOCC 的值。

团队请说明一下这一点。 如果需要进一步说明设计、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sambhav:

    IOCC 是设计所需的恒定电流输出电流、假设具有单个输出电压、则 RCS 设置如公式 3 所示:

    控制器只能限制初级侧变压器电流、因此您需要根据希望允许的最大总输出电流进行调整、并确保初级侧电流不超过所用晶体管的 IMAX。 由于您在 0.2A 下有两个 15V 电压轨、因此我会从假设 IOCC=0.4 以及您认为所需的任何容差开始。  

    希望这 有助于您快速入门。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 JCHK 这回答了我的问题。 我将执行此操作。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sambhav:

    不用客气。  

    此致、

    John