This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:在 800VDC 工作电压范围内提供增强型隔离

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533237/ucc21750-q1-reinforced-isolation-over-800vdc-working-voltage

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

工具/软件:

(备注:输入器件型号时,我无法在隔离论坛中编写)。

我们想使用这款隔离式栅极驱动器、需要高达 1000VDC 的增强型隔离。

在器件的数据表中:

最大隔离工作电压= 2121V

爬电距离= 8mm

材料组= I 组

污染等级= 2

这是否意味着该器件可在高达 2121V DC 的污染等级 2 环境中使用?

这似乎偏离了 IEC 60664-1、其中 1000Vdc、污染等级 2、材料组 1 的爬电距离必须 10mm(表 F.4)。

我们是否需要应用保形涂层来调整污染等级 (REACH 1) 以符合 IEC 60664-1、或者我们是否可以偏离 IEC 60664-1 并使用工作电压为 1000V(污染等级 2)的栅极驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    表 F.4 似乎讨论了交流线对地电压额定值:

    表 F.5 是指爬电距离的表格。 根据表 F.5、在材料组 1 和 8mm 爬电距离的污染 2 环境中、您可以根据 IEC60664-1 支持 1.6kVrms 并避免由于漏电起痕而发生故障。

    UCC21750 器件的隔离栅指定了 1.5kV 的工作电压、转换为 2121V DC。

    保形涂层是一种在不增加爬电距离和间隙的情况下提高隔离等级的好方法。

    或者、我们现在有一个名为 UCC5350DWL 的 16mm 爬电距离器件。 这将更大限度地增加爬电距离、并确保可以使用完全隔离电容器额定值、而不会因漏电起痕或电弧而形成较弱的外部路径。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的答复。 是的、抱歉、我指的是表 F.5。

    给出了基本隔离的值、因此如果需要增强型隔离、该元件只能在高达 800V 且污染等级为 2 的电压下使用。 不过、您可以认为 800V 的工作电压相当于 1131V 直流电压? 是这样吗?

    是的、我已经看到适用于栅极驱动器的全新宽封装。 您是否计划采用此封装发布更多栅极驱动器? 栅极驱动器隔离式直流/直流电源如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    是的、要将 Vrms 转换为 Vdc、应乘以 sqrt (2)。  

    目前、UCC5350DWL 是我们产品系列唯一计划的 16mm 器件。 隔离式放大器组是第一个设计 DWL 封装器件 (AMC1400DWL) 的组。 没有为 16mm 集成偏置电源制定计划。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复和有关计划使用爬电距离更高的器件的信息。

    是的、要将 Vrms 转换为 Vdc、应乘以 sqrt (2)。  [/报价]

    从技术上讲、直流信号的 RMS 值等于直流值。 但我知道您提出的转换来自正弦振幅、即 sqrt (2) 乘以其 rms 值。 最好知道、在直流电压的情况下、我们可以乘以 sqrt (2)。 您知道 IEC 60664-1 中是否指定了这个标准吗? 我找不到它。

    此致、

    Simon