请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013C 工具/软件:
您好、TI 人
客户使用我们的 BQ51013C 和 TI TX 作为 5W 无线电源解决方案。
但系统中没有电池。
客户发现无线充电始终中断并重新启动、故障排除原因可能是由于 2khz 的循环负载变化而干扰 TX RX 通信。 我们有什么好的建议吗?
我们尝试控制电阻和电容、但它不起作用。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、玉溪
客户发现无线充电始终中断并重新启动、故障排除原因可能是由于 2khz 的循环负载变化而干扰 TX RX 通信。 我们有什么好的建议吗? [/报价]可以尝试以下操作:
1.) 增加 RECT 引脚上的电容器、20uF 很常见、但可能会更高
2.) 增加 COMM1 和 COMM2 电容器的值。典型值为 22nF、但可以增加至 66nF
您能否发送原理图进行审核?
该设计使用的是什么 RX 线圈?