This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013C:2KHz 的负载周期变化会导致 TX RX 通信异常

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533959/bq51013c-a-load-cycle-change-of-2khz-can-cause-tx-rx-communication-abnormalities

器件型号:BQ51013C

工具/软件:

您好、TI 人

客户使用我们的 BQ51013C 和 TI TX 作为 5W 无线电源解决方案。

但系统中没有电池。

客户发现无线充电始终中断并重新启动、故障排除原因可能是由于 2khz 的循环负载变化而干扰 TX RX 通信。 我们有什么好的建议吗?  

我们尝试控制电阻和电容、但它不起作用。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、玉溪

    客户发现无线充电始终中断并重新启动、故障排除原因可能是由于 2khz 的循环负载变化而干扰 TX RX 通信。 我们有什么好的建议吗?  [/报价]

    可以尝试以下操作:

    1.) 增加 RECT 引脚上的电容器、20uF 很常见、但可能会更高

    2.) 增加 COMM1 和 COMM2 电容器的值。典型值为 22nF、但可以增加至 66nF

    您能否发送原理图进行审核?

    该设计使用的是什么 RX 线圈?