Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751, TPS25750
Thread 中讨论的其他器件: TPS25751、USB-PD-CHG-EVM、 TPS25750
工具/软件:
您好团队:
我正在使用 TPS25751D PD 控制器与 BQ25798 i.MX8ULP EVK 定制电路板上的电池充电器。
我已经使用了 USBCPD 应用程序自定义工具 生成一个补丁二进制文件并后跟它 图 5-1 和 TPS25751 技术参考手册 (TRM) 通过 I2Ct 推送补丁捆绑包。 补丁下载过程成功完成(使用 CMD1 和 DATA1 验证进行检查)。
但是、当我通过 USB 端口提供电压时、 电池充电无法开始 和 STAT 引脚继续以 1Hz 的频率闪烁 、指示故障或异常情况。
请您提出以下建议:
-
不限 建议的寄存器读取 (例如 CHRG_STAT、TS_STAT、INT_FLAG 等)来诊断该行为的原因?
-
有任何问题 初始化步骤 在补丁下载后充电器完全正常工作之前是否需要?
-
请务必提问 生成的补丁中的配置问题 (例如 IINDPM、VINDPM、充电电流/电压)?
-
不正确的 TS 引脚电压或 NTC 配置是否会阻止充电?
任何建议的检查清单或诊断程序都将非常感谢、以帮助调试此问题。
我还附加了在补丁下载完成后从逻辑分析仪捕获的 I2C 数据包。
感谢您的支持。
此致、 
Aditya Patil