This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798

Guru**** 2505085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529874/bq25798-bq25798

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件: TPS25751、USB-PD-CHG-EVM、 TPS25750

工具/软件:

您好团队:

我正在使用 TPS25751D PD 控制器与 BQ25798 i.MX8ULP EVK 定制电路板上的电池充电器。

我已经使用了 USBCPD 应用程序自定义工具 生成一个补丁二进制文件并后跟它 图 5-1 TPS25751 技术参考手册 (TRM) 通过 I2Ct 推送补丁捆绑包。 补丁下载过程成功完成(使用 CMD1 和 DATA1 验证进行检查)。

但是、当我通过 USB 端口提供电压时、 电池充电无法开始 STAT 引脚继续以 1Hz 的频率闪烁 、指示故障或异常情况。

请您提出以下建议:

  1. 不限  建议的寄存器读取 (例如 CHRG_STAT、TS_STAT、INT_FLAG 等)来诊断该行为的原因?

  2. 有任何问题  初始化步骤 在补丁下载后充电器完全正常工作之前是否需要?

  3. 请务必提问  生成的补丁中的配置问题 (例如 IINDPM、VINDPM、充电电流/电压)?

  4. 不正确的 TS 引脚电压或 NTC 配置是否会阻止充电?

任何建议的检查清单或诊断程序都将非常感谢、以帮助调试此问题。

我还附加了在补丁下载完成后从逻辑分析仪捕获的 I2C 数据包。

感谢您的支持。

此致、
Aditya Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    关于 1、如果可以读取 REG0x1B 至 REG0x27 中的状态和故障寄存器、充电器将报告故障。  读取后故障标志会清除、但如果您持续闪烁 1Hz、状态寄存器会报告持续故障。

    关于 2 和 3、我将把这篇文章移至 PD 控制器团队进行响应。

    关于 4、V (TS)=2.5V ~=1/2 * V (REGN) 是最大充电额定电池温度。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    是否存在  初始化步骤 在增补程序下载后充电器完全正常工作之前需要?

    否、不应执行任何初始化步骤。 补丁下载完成后、PD 控制器应从“PTCH"模式“模式切换到“APP “模式。 然后、您应该在 PD 控制器和 BQ 之间的 I2C 总线上看到一些 I2C 流量、这些流量会自动配置 BQ 以供使用。

    任何可能的  生成的补丁中的配置问题 (例如 IINDPM、VINDPM、充电电流/电压)?

    问题始终是可能的。 您可以共享与 GUI 一起使用的.json 文件吗? 我可以快速回顾一下、看看是否有任何问题。

    为帮助调试此问题、强烈建议使用任何检查清单或诊断程序。
    • 确保 PD 控制器进入 APP 模式。 (从您到目前为止所说的来看,似乎没问题,但请确保正确)
    • 在以下情况下在 PD 之间捕获 I2C
      • 在修补 TPS25751 后立即进行
      • 在 Type-c 连接到 USB 端口期间
    • 您是否有 PD 分析仪? 捕获和解码 CC 线路通信的工具。 如果您有、请收集有关连接事件的日志。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    将补丁文件下载到 PD 控制器后、我可以确认它是从进行转换的 ‘PTCH' 最终目的 ‘应用’ 运行的。

    如果可能、您能否查看我在补丁下载过程中捕获的 n ü I²C 日志? 如果您能检查是否存在、我也将不胜感激 补丁下载序列显示正确

    我附上以下内容供您参考:

    • JSON 文件日志 使用 USBCPD 应用程序自定义工具 v1.1.0 生成

    • 原理图/电路图 PD 控制器的示例

    以下是一些重要的寄存器观察结果:

    • REG10_Charger_Control_1 (0x10)= 0x00

    • REG1B_Charger_Status_0 (0x1B)= 0x0F

    • REG26_FAULT_Flag_0 (0x26)= 0x00

    • REG27_FAULT_Flag_1 (0x27)= 0x00

    我怀疑 BQ25798 没有进入 主机模式

    以下是所用电池的详细信息、供参考:

    电池: ULIN401021(锂离子可充电)

    • 标称电压: 14.8V

    • 额定容量: 3200mA

    • 最大充电电流: 2000mA

    • 最大充电电压: 16.8V

    • 连续放电电流: 3200mA

    • 电池电量: 47.36Wh

    • 预期寿命: 大于 300 次循环、最小容量保留 80%(0.2C 充放电率)

    JSON 文件日志:


    “调查问卷“:{
    “设备“:“TPS25751、
    “toolBuildVersion":“:“1.1.0",“,</s>、
    “答案“:[
    空、
    4、
    4、
    2、
    1、
    1、
    2、
    3、
    1、
    1、
    1、
    0、
    1、
    1、
    16.8、
    1、
    0.12、
    0.12、
    0
    ]、
    “VendorID":“:“0000",“,</s>、
    “ProductID":“:“0000",“,</s>、
    “版本“:“1.0.0.2"</s>“
    }

    如果您注意到配置或原理图中有任何异常情况、敬请告知。 如果需要、我可以提供其他日志或说明。

    此致、
    Aditya.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aditya,a

    PBM 流量看起来正常。

    配置看起来也不错。

    我没有看到原理图出现明显的错误。

    在以下情况下在 PD 之间捕获 I2C
    • 在修补 TPS25751 后立即进行
    • 在 Type-c 连接到 USB 端口期间
    [/报价]

    我是一个拼写错误、但在上述两种情况下、您可以捕获 PD 控制器和 BQ 器件之间的 I2C 吗? 我们应该会看到从 PD 控制器到 BQ 器件进行一些 I2C 写入、这些写入在这两种状态期间配置某些工作模式。 我需要确认是否正在发生。

    我在 CHG-EVM 上测试了您的 json它似乎运行正常。 在端口上连接 Type-C PD 电源后、我能够看到消耗了预充电 (.119-A) 和充电电流 (1A)。 我使用 4 象限电源(电池仿真器)和恒压电子负载进行了测试、似乎都可以正常工作。 以下是我们期望在我要求您捕获的日志中看到的内容。

    在此期间、您的电池是否连接到 Bat 端口?

    初始上电:

    BQ 的一些配置、一些易于验证的写入是关于充电电流的写入。 它们应与配置设置匹配。 在此步骤中禁用看门狗计时器也很重要。 忽略开始和写入 0x50 时的大突发。 这只是从 EEPROM 引导的器件。  

    供电方已连接:

    应启用 CHG 模式

    INDPM 和 VINDPM 应编程为反映协商的 PD 合约的值(如果没有 PD 分析器,这并不容易验证,但至少应该看到对这些寄存器的写入)。


    确认补丁突发过程正确发生的最简单方法是读取一些 PD 控制器寄存器以查看它们是否与设置的值匹配。 我们的一个常见建议是客户将特定数据添加到客户使用寄存器(1234、abcd 等)中、并读取寄存器以确认其匹配。 您需要在顶部解锁高级配置以修改 GUI 中的这些寄存器。


    我怀疑 BQ25798 没有进入 主机模式 .

    我不太熟悉主机模式、但重要的是在连接 Type-C 源时设置 EN CHG 位。 应将 BQ 配置为通过 PD 控制器 GUI 中设置的充电。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的支持。

    我附上了 I2C 日志 在以下期间捕获:

    • 补丁下载 PD 控制器

    • USB Type-C 源连接

       

    我更新了贴片以将充电电流设置为 主题 (以前为 1A)。 补丁正确加载 — 使用进行验证 客户使用寄存器 (0x00001234,0x0000ABCD),我能够读回。

    尽管如此、 充电无法开始 STAT LED 以 1Hz 的频率闪烁 。 我手动写入0x87 REG05 (VINDPM)、但电路板开始从电池拉取电流、而不是对电池充电。

    寄存器 数据值 注释
    REG1B 0x0F 电源正常、VBUS/VAC 存在
    REG1C 0x10 不是合格的适配器
    进行选择 0x01 VBAT_PRESENT = 1
    REG1F 0x08 TS_COLD_STAT = 1 (低温)
    REG22 0xAF 设置 CHG_EN
    REG23 0x12 状态标志
    REG25 0x08 TS_COLD_FLAG = 1

    故障和屏蔽寄存器 (0x20–0x2D):  所有值均显示为0x00、表示 无系统级故障锁存 无故障/屏蔽条件处于活动状态 。 这一点暗示了 A 温度或 VBUS 鉴定问题 阻止充电。

    我尝试更改:  USB 最高速度? →否、   传统充电 (BC1.2)? →编号 但不会影响充电。

    注意:

    • TS 引脚通过 REGN→5.23kΩ→TS→30.1kΩ→GND 进行配置(根据 JEITA 指南)。

    • 使用的电池: 14.8V/LCD 3200mA 伏锂离子电池 (ULIN401021)、正在充电 16.8V/2A

    • 在 EVM 上、我使用了默认二进制文件、但未刷写我的配置设置。  但在 USB-PD-CHG-EVM –01 上使用相同的 USB 电源时、电池开始充电、但未在定制电路板上充电。  

    另外、您能帮我解决有关 EVM 编程的以下问题吗?

    我目前没有用于在 EVM 上对 EEPROM 进行编程的闪存编程器(例如 Aardvark / Total Phase)。
    →您是否有任何直接从 Linux 或 Python 设置通过 I2C 刷写 EEPROM 的参考脚本或方法?

    在工作的自定义设置中、我将绕过 EEPROM、并在复位后将补丁二进制文件直接发送到 PD 控制器。
    →是否有办法绕过 EEPROM、与 EVM 实现类似的功能?

    我尝试使用我以前用于通过 PD 控制器读取 BQ25798 寄存器的相同脚本、但在 EVM 上失败。
    我怀疑 EEPROM 持续与 PD 控制器通信、这可能会覆盖或干扰主机启动的读取。

    非常感谢您提供有关任何其他推荐诊断的指导

    谢谢

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    关于非合格适配器、D+/D-自动检测功能未找到匹配的适配器、因此充电器的输入电流限制 (IINDPM) 是 3A 或 ILIM_HIZ 电阻分压器钳位中的较低者。

    关于充电器的 TS 冷故障、如果 TS 到 GND 之间没有 10k Ω 热敏电阻或电阻器、并且充电器忽略 TS 保持在默认值= 0、则充电器认为电池太冷而无法充电器。  您还可以通过更改 TS 引脚电阻分压器以使电阻匹配、从而通过硬件禁用 TS。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    用于接收端连接的 I2C 看起来正确、并且与我在正常工作的 EVM 上看到的内容相匹配。 从 PD 控制器端来看、似乎所有内容都按预期运行。

    我尝试了更改:  USB 最高速度? →否、   传统充电 (BC1.2)? →编号 但对充电没有影响。[/报价]

    是的、这对充电没有影响。

    在 EVM 上、我使用了默认二进制文件、但未刷写我的配置设置。  但在 USB-PD-CHG-EVM –01 上使用相同的 USB 电源时、电池开始充电、但未在定制电路板上充电。  [/报价]

    是否将同一电池与 EVM 一同使用?

    如果同一电源和电池可与 EVM 配合使用、则电路板可能存在原理图问题。

    您是否还能发送原理图的 BQ 部分?

    我目前没有用于在 EVM 上对 EEPROM 进行编程的闪存编程器(例如 Aardvark / Total Phase)。
    →您是否有任何参考脚本或方法直接从 Linux 或 Python 设置通过 I2C 刷写 EEPROM?
    [/quote]

    否、我们没有任何此类参考脚本。 如果您有这样的问题、我们也不建议通过 I2C 的 PD 控制器刷写 EEPROM。

    在我工作的自定义设置中、我将绕过 EEPROM、并在复位后直接将补丁二进制文件发送到 PD 控制器。
    →是否有方法绕过 EEPROM、与 EVM 实现类似的操作?

    可减小温漂。

    您能否尝试擦除 EEPROM、这样就没有有效的映像? PD 控制器将尝试读取 EEPROM、但在意识到它没有良好的映像后、应在 PTCH 模式下等待。

    进入 PTCH 模式后、您应该能够通过 J3 接头上的 I2Ct 线路访问 PD 控制器、并使用其中的 PBMx 序列。 我自己没有尝试过,但它应该起作用。

    我尝试使用我以前通过 PD 控制器读取 BQ25798 寄存器的脚本、但在 EVM 上失败。
    我怀疑 EEPROM 会持续与 PD 控制器通信、这可能会覆盖或干扰主机启动的读取。

    不,这不应该是一个问题。 仅在初始启动时检查 EEPROM、因此 EVM 通电后、它不应干扰主机启动的读取。

     我会确保您使用的 I2Ct TPS25751 地址正确无误。 如果失败、当您尝试执行主机发起的读取操作时、请向我发送两条 I2C 总线的 I2C 日志、我们或许能够确定问题所在。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我在 BQ 原理图上没有看到任何明显的问题。  如果您添加一个 10k Ω 电阻器来模拟热敏电阻、或将其中一个 TS 引脚电阻器从分压器更改为匹配另一个、则 TS 故障将消失。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    再次感谢您的支持。

    今天我通过设置测试TS_IGNORE = 1,之后电池充电开始。 电池现在大约充电 400–450mA  但它不能超越这一点。 尽管电池充电电流设置为、但这是如此 2A  和使用  5V/2A 适配器

    使用的电池为 ULIN401021、带有 2000mA 的最大充电电流  充电电压为 16.8V  

    充电开始后、我观察到以下情况:

    • REG1B_Charger_Status_0 = 0x0F→电源正常、VBUS/VAC 存在

    • REG1C_Charger_Status_1 = 0x70在一种情况下(快速充电,未知适配器)、0x90在另一种情况下(恒压充电,非合格适配器)—可能是由于不同的来源(笔记本电脑 USB 与移动充电器)

    • REG22 = 0x9FREG23 = 0x90

    充电开始后、我读取REG11 = 0x00、然后按照部分中的 HVDCP 检测步骤进行操作  “9.3.4.5.2 HVDCP 检测过程“ 电源电压。 我设置HVDCP_EN = 1EN_9V = 1、但仍然没有观察到电流的任何增加。

    根据您的建议、我们还计划将 30kΩ TS 引脚电阻器减小到 10kΩ 、以模拟热敏电阻的行为并正确消除硬件中的冷故障。

    我还测试了 GUI 问题下的所有选项 “支持的 USB 最高速度是什么?“ ,但似乎没有改变充电行为。

    用于生成二进制文件的当前 USBCPD 工具配置:

    “设备“:“TPS25751、
    “toolBuildVersion":“:“1.0.3",“,</s>、
    “答案“:[
    空、
    4、
    4、
    2、
    1、
    3、
    2、
    3、
    1、
    1、
    1、
    0、
    0、
    0、
    16.8、
    2、
    0.12、
    0.12、
    0
    ]、
    “VendorID":“:“0000",“,</s>、
    “ProductID":“:“0000",“,</s>、
    “版本“:“1.0.0.2"</s>“
    }

    您能否查看随附的电池充电器和 PD 控制器原理图、并帮助我解决以下问题?

    1. BQ25798 + TPS25751 设置的原理图 –随附。

    2. 是否有任何硬件限制导致了低充电电流。

    3. 没错 软件流程或建议设置 从 DCP/HVDCP 适配器实现更高的电流消耗。

    4. BQ 是否卡在回退 IINDPM 限制中(例如,由于 ILIM_HIZ 引脚)。

    5. 适配器类型检测与允许的实际电流之间的任何不匹配。

    如果还有其他需要探测或测量的事情可以帮助缩小检测范围、请告诉我。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Aditya.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    在 REG0x1B 中报告 IINDPM 和 VINDPM。  根据上述 I2C 读数、充电器处于快速充电状态、电流不受 IINDPM 或 VINDPM 限制。  唯一的其他充电电流降低状态是 TREG、在 REG0x1D 中报告或 REG0x1F 中报告的 TS 温/凉状态。  充电电流调节精度在很大程度上取决于 PCB 布局。  您的 PCB 是否遵循数据表中建议的布局、尤其是用于 SYS 和 PMID 的 0.1uF 电容器(以紫色圈出)?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的澄清。

    我已经向我们的电子团队确认、PCB 布局遵循数据表中的建议、包括 SYS 和 PMID 的 0.1µF 电容器的放置(用紫色圆圈标明)。 此外、寄存器值现在显示为正确:

    • REG1D_REG2 Charger_Status_ =0x01→μ s VBAT_PRESENT_STAT

    • REG1F_REG4 Charger_Status_ =0x00→无热限值或 TS 温/凉故障

    为了交叉验证该行为、我尝试使用为电池充电 USB-PD-CHG-EVM –01 视图。 如前所述、我已写入0xFF EEPROM、因此 PD 控制器现在处于PTCH模式。

    我重复使用了相同的补丁下载脚本(在我们的定制电路板上成功使用)、并确认:

    • 补丁二进制文件是 低区二进制

    • I2C 下载序列已完成、没有字节丢失或损坏

    但是、通过 EVM 板 、则修补过程为 在步骤 10 失败 如所示 “使用 EC 的常见 TPS25751 用例和设置“ 文档。

    我附上了 I2C 日志以供您审查。 您能帮助评估这种情况下可能出现的问题吗?

    此致、  

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    如果您正确读取该值、则该返回值表示您正在使用的固件与器件不兼容。 您使用什么 GUI 来生成映像、能否确认正在使用的器件?

    您能否共享.C 文件和生成的完整闪存、以便我可以测试您在硬件上生成的映像?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在使用 USBPCD 应用工具 v1.1.0 生成固件映像。 我选择了 TPS25751D BQ25798 一个 LSB 步长。 所使用的 EVM USB-PD-CHG-EVM –01,虽然我不能完全确定它上安装了哪个特定的零件变体。

    我附上了.c源文件:

    • battery_charger.c: full 区域二进制源代码

    • battery_charger1.c:低区二进制源代码

    很遗憾、.bin由于平台限制、我无法在此处上传文件。 请告知我是否有其他方法可以与您共享生成的二进制文件。

    另外、感谢您帮助理解 表 8-6:使用 ADCIN1 和 ADCIN2 的器件配置(电池无电配置) 来自 TPS25751 数据表。

    具体来说:

    • 执行的解码值 ADCIN1 ADCIN2 确定配置、如AlwaysEnableSinkNegotiateHighVoltageSafeMode?

    • 或者、这些 ADC 值是否仅用于确定器件的 μ I²C 地址?

     e2e.ti.com/.../battery_5F00_charger.ce2e.ti.com/.../battery_5F00_charger1.c

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    [引述 userid=“639485" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529874/bq25798-bq25798/5894522 #5894522“]
    • 执行的解码值 ADCIN1 ADCIN2 确定配置、如AlwaysEnableSinkNegotiateHighVoltageSafeMode?

    • 或者、这些 ADC 值是否仅用于确定器件的 μ I²C 地址?

    [/报价]

    它们用于设置两者。

    如果您具有 CHG-EVM、那么 U4 IC 上应该有一个标记。 它可能很难看到,但我发现放大镜和拍照用手机相机有帮助. 如果电路板具有 TPS25750(旧版本具有 TPS25750、则仅在过去几个月内才会更新 TPS25751)。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    只是为了重新对齐、因为该主题最近相当繁忙、您能否重新陈述核心问题及其当前状态?

    调整 TS 电阻器是否改善了 STAT 行为?

    您的定制电路板上仍缺少什么内容? 我不想过多地关注 CHG-EVM、尤其是在具有 TPS25750 的情况下。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    是的、我们通过并联添加一个 10kΩ 电阻器来解决 TS 问题、这纠正了 STAT 行为。 感谢您为我们指明正确的方向。

    您也是对的、我们意识到当前安装了 TPS25750 而不是 TPS25751 的 EVM。 我们已订购正确的 EVM、但与此同时、是否可以将 TPS25750 替换为同一电路板上的 TPS25751 以进行评估?

    大多数问题都已得到解决、我们在收到并使用正确的 PD 控制器进行测试后将进行确认。

    非常感谢您迄今为止提供的所有支持。 请告诉我们您对控制器换用的想法、我们认为此主题即将结束。

    此致、

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您也是对的、我们意识到当前安装了 TPS25750 的 EVM、而不是 TPS25751。 我们订购了正确的 EVM、但与此同时、是否可以将 TPS25750 替换为同一电路板上的 TPS25751 以进行评估?

    是的、 这两个器件是 P2P。

    感谢您的耐心,只是想确保我们更接近为您提供解决方案,因为这一主题已经来回一段时间。

    谢谢。此致、

    Chris