工具/软件:
我似乎找不到具有共阳极配置的面板安装 RGB LED。 我发现的似乎都是共阴极。 LP5815 是受电配置。 是否可以在每个引脚上使用一个连接到 5V 电压的上拉电阻器、并将 LED 的阳极连接到 每个引脚? 因此、如果由 PWM 驱动引脚、则 LED 在低电平期间熄灭、而在高电平期间、LED 亮起。 基本上是与 PWM 的反比关系。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您回复我。
我们控制 3 个 LED (R、G、B)。 我们使用的是面板安装 LED、数据表有点模糊、因此我不知道是否嵌入了电阻器。 数据表中确实提到了 15mA、但并未说明每个 LED。 我自己在 3.3V 电源下整合了电阻器(分别为 150,100)。 我已经测试了电路、这些值没有问题。 I2C 命令可以控制调光。 例如、如果我想要橙色、我会给它提供一个 I2C 命令、它会为比方说 (255,128、0) 设置寄存器、然后给出一个用于 50%调光的命令。 那么所有这些都将 所有值设置为 50%。 我希望我正确回答了您的问题。
谢谢、
Bill
尊敬的 Bill:
建议查看 LP5812、这是一款 具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器。
您可以使用不带额外上拉电阻器的单芯片 、根据下面的配置、通过恒流控制实现共阴极 RGB LED 驱动器控制。

此致、
Felix