This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5815:是否可以配置为与共阴极 RGB LED 配合使用?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526791/lp5815-can-it-be-configured-to-use-with-a-common-cathode-rgb-led

器件型号:LP5815

工具/软件:

我似乎找不到具有共阳极配置的面板安装 RGB LED。 我发现的似乎都是共阴极。 LP5815 是受电配置。 是否可以在每个引脚上使用一个连接到 5V 电压的上拉电阻器、并将 LED 的阳极连接到 每个引脚? 因此、如果由 PWM 驱动引脚、则 LED 在低电平期间熄灭、而在高电平期间、LED 亮起。 基本上是与 PWM 的反比关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    是的、您可以使用该方法打开和关闭 LED、但不会持续控制电流。

    实际上、我们有适合驱动共阴极 LED 的电流源 LED 驱动器。 您能帮助回答下面的问题吗? 那么我会给出建议。

    您想要控制多少个 LED? 每个 LED 的电流是多少? 需要采用什么调光方法? 直接 PWM 调光或通过数字接口(i2c 或 SPI 等)?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复我。

    我们控制 3 个 LED (R、G、B)。 我们使用的是面板安装 LED、数据表有点模糊、因此我不知道是否嵌入了电阻器。 数据表中确实提到了 15mA、但并未说明每个 LED。 我自己在 3.3V 电源下整合了电阻器(分别为 150,100)。 我已经测试了电路、这些值没有问题。 I2C 命令可以控制调光。 例如、如果我想要橙色、我会给它提供一个 I2C 命令、它会为比方说 (255,128、0) 设置寄存器、然后给出一个用于 50%调光的命令。 那么所有这些都将 所有值设置为 50%。 我希望我正确回答了您的问题。

    谢谢、

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    建议查看 LP5812、这是一款 具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器

    您可以使用不带额外上拉电阻器的单芯片 、根据下面的配置、通过恒流控制实现共阴极 RGB LED 驱动器控制。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Felix! 我正在将其融入到设计中。 是否需要按所示的颜色模式连接 LED? 这意味着;蓝色是否必须连接到 OUT0、红色是否必须连接到 OUT1、绿色是否必须连接到 OUT2? 还是可互换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    不可以、您可以按自己的顺序放置 R/G/B。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您的快速响应。 我提出这个问题的原因是因为我看了表 7-1、下面的注释指出:“为了避免意外发光、在 RGB LED 应用中、建议将红色 LED 放置在 LED_x1 (x=A、B、C、D) 位置。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉、我们的专家本周太糟糕了。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    好的、因为只有一个 RGB LED 使用、所以无需特别注意订单。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Felix 的帮助!