工具/软件:
您好、
我使用 LM5156 控制器设计了一款隔离型反激式转换器、其规格如下:
- 输入电压 (VIN): 22-36V
- 输出电压 (VOUT): 40-125V
- 电源输出: 高达 125W
使用高稳定性隔离式误差放大器 (ADUM3190) 将输出基准信号与输入隔离。
为了实现可调输出频率、我实施了电流注入方法。
该系统在轻负载条件下(例如 1kΩ) 运行)运行良好。 但是、我在较高的负载(例如 150 或 50Ω) 时)时会遇到问题。
具体而言、当我尝试增加输出电压时、它变为不可调节状态、并针对同一负载保持在特定值。
有趣的是、我注意到微控制器的开关频率也会发生变化;例如、如果设计频率设置为 300kHz、它会在负载下降至 150kHz。
我还尝试将开关频率增加到 800kHz、看看这样是否可以解决问题、但相同的行为仍然存在。
例如、这些是设置为 800kHz(RT 引脚上为 27k Ω)的图像
随附的图像显示了 30V 时的输出:
- Fsw 已正确设置为大约 800kHz。
- CH1 :门信号
- 通道 2 :补偿信号
- 通道 3 :绕组上的输入电流
- 通道 4 :绕组上的输出电流
我观察到栅极信号中存在相当大的抖动。
此外、当我尝试使用电流注入法增加输出时、COMP 信号往往会升高。
但是、如前所述、在某个时刻、频率会意外变化。
在随附的图中、您可以看到这种频移:当输出电压为 45V 时、开关频率降至 380kHz。
如另一张图所示、我可以进一步提高电压、其中输出电压达到 80V。在这个电平下、栅极信号表现出异常行为、因此很难微调输出电压。
COMP 电压逐渐上升、但最终稳定在 2.8V、如最终图像所示。
你有什么建议吗?
谢谢你。
Francesco