This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156 改变频率

Guru**** 2516190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526322/lm5156-lm5156-changes-frequency

器件型号:LM5156

工具/软件:

您好、

我使用 LM5156 控制器设计了一款隔离型反激式转换器、其规格如下:

  • 输入电压 (VIN): 22-36V
  • 输出电压 (VOUT): 40-125V
  • 电源输出: 高达 125W

使用高稳定性隔离式误差放大器 (ADUM3190) 将输出基准信号与输入隔离。

为了实现可调输出频率、我实施了电流注入方法。

该系统在轻负载条件下(例如 1kΩ) 运行)运行良好。 但是、我在较高的负载(例如 150 或 50Ω) 时)时会遇到问题。

具体而言、当我尝试增加输出电压时、它变为不可调节状态、并针对同一负载保持在特定值。

有趣的是、我注意到微控制器的开关频率也会发生变化;例如、如果设计频率设置为 300kHz、它会在负载下降至 150kHz。

我还尝试将开关频率增加到 800kHz、看看这样是否可以解决问题、但相同的行为仍然存在。

例如、这些是设置为 800kHz(RT 引脚上为 27k Ω)的图像

随附的图像显示了 30V 时的输出:

  • Fsw  已正确设置为大约 800kHz。
  • CH1 :门信号
  • 通道 2 :补偿信号
  • 通道 3 :绕组上的输入电流
  • 通道 4 :绕组上的输出电流

我观察到栅极信号中存在相当大的抖动。

此外、当我尝试使用电流注入法增加输出时、COMP 信号往往会升高。

但是、如前所述、在某个时刻、频率会意外变化。

在随附的图中、您可以看到这种频移:当输出电压为 45V 时、开关频率降至 380kHz。

如另一张图所示、我可以进一步提高电压、其中输出电压达到 80V。在这个电平下、栅极信号表现出异常行为、因此很难微调输出电压。

COMP 电压逐渐上升、但最终稳定在 2.8V、如最终图像所示。

你有什么建议吗?

谢谢你。

Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    感谢您联系我们。  

    为了实现可调输出频率、我实施了电流注入方法。

    您能否说明一下什么是可调输出频率。 我们需要实现什么。 另外、请帮助我们设置电流注入方法的完成方式以及注入位置。

    请向我们发送 SW、Vin、Vout 和 COMP 信号信号。  


    请帮助我们发送更新后的原理图、并在原理图上标记测量信号的内容和位置。 除此之外、您能否将填写好的 https://www.ti.com/tool/download/SNVC240 附加 到此主题? 这将是我们检查参数并对其进行估计的最有效的工作流程。   

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为监督表示歉意;我的目的是调整输出电压。

    我可以私下发送原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francesco、没问题。  
    给我发送 e2e 上的私人消息。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你有什么建议吗?

    谢谢!

    Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:  

    我在私聊中回复了您、

    此致、

    Mounika.