This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:SW 负电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530672/tps61169-sw-negative-voltage

器件型号:TPS61169

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在评估 TPS61169 用于 LCD 面板 LED 背光驱动器应用。 它们在 SW 引脚上的–1.3V 负下冲电压附近测量、该电压大于绝对最大额定值的–0.3V。
应用电路:
 *注意:安装在 SW 引脚处的缓冲电路

SW 引脚的测量波形:
 *注意: SW 引脚到 GND 引脚最短的线探测

 SW 引脚上的–1.3V 负下冲电压附近是否没有问题?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong-san:

    我的客户期待您的答复。

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi

    非常抱歉、我们的专家本周太糟糕了。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San:

    感谢您的耐心。

    数据表中的最低额定电压–0.3V 实际上是直流额定值、这意味着如果从电源在 SW 节点上施加低于–0.3V 的恒定电压、器件可能会损坏。 在本例中、–1.3V 仅持续数 ns 或几十 ns、且持续时间非常短、不会对器件造成损坏。

    此致、

    Hongjia