工具/软件:
您好:
我使用一个具有 12V 输入和 32 伏输出的升压转换器来驱动无刷电机。
输入最大电流将达到 100A。
我对 PCB 进行了许多测试、但当输入上的电流超过 60A 时、UVLO 引脚上的噪声会大幅增加、并触发低电压竞争并闭合 lm5122。 
图中是 UVLO 的蓝线和绿线低侧栅极。
如 图所示、即使未施加负载、我在 UVLO 上也有噪声。(照片上没有负载)
当我施加负载时、噪声大得多、然后转动 lm5122。
我已经上传和我的 PCB 设计 
有什么想法我的神灵出了什么问题?
提前感谢您