This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 升压器 12 至 35V 100A UVLO 节点

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527806/lm5122-lm5122-booster-12-to-35v-100a-uvlo-noize

器件型号:LM5122

工具/软件:

您好:

我使用一个具有 12V 输入和 32 伏输出的升压转换器来驱动无刷电机。
输入最大电流将达到 100A。

我对 PCB 进行了许多测试、但当输入上的电流超过 60A 时、UVLO 引脚上的噪声会大幅增加、并触发低电压竞争并闭合 lm5122。

图中是 UVLO 的蓝线和绿线低侧栅极。

如 图所示、即使未施加负载、我在 UVLO 上也有噪声。(照片上没有负载)

当我施加负载时、噪声大得多、然后转动 lm5122。

我已经上传和我的 PCB 设计  



有什么想法我的神灵出了什么问题?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasilis、

    没有原理图、很难理解布局上的内容。

    为了使 UVLO 更稳定、您可以在 IC 引脚附近添加一些连接到 AGND 的小电容。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




    感谢您的快速答复

    我已经添加了一些更接近的照片的 shematory 和板.

    您是指 VIN、AGND 引脚上的电容器?

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasilis,

    为了尽可能降低测量噪声、

    1.确保测量时使用的是接地飞溅。

    2.使用高采样率 (<1ns/pt) 和 200MHz 带宽

    3.使用示波器全 Y 轴刻度

    如有必要、您可以向 UVLO 和 GND 添加小电容器 (~1nF)。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应  

    我更改 UVLO 电阻器和电容器  

    RUV2 至 68K
    RUV1 至 20k
    设置为 1nf

    我使用接地弹簧测量电容器、并附上了一张照片。



    它会确保 UVLO 正常、直到突然下降并持续开始启用/禁用输出。

    lm5122 是否会禁用输出的任何其他原因?

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasilis,

    您能否分享问题发生时的波形 (Vin、Vout、电感器电流和 SW)?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已附上一些照片  
    在所有照片中  
    -黄色为输入 12v
    -蓝色为 32V 输出
    紫色是 SW


    空载


    输入端 18A、一切正常





    以下是问题发生的时间(在 30A 输入处停止)


    如果我用多人来衡量,我的餐厅有 5mV

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasilis,

    我认为 18A 输入已经显示了一些异常情况。

    开关节点波形表明电流不稳定。

    我认为转换器正在重新启动。 可以检查 RES 引脚电压吗?

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好



    输出为蓝色  
    紫色为 SW
    绿色表示复位

    此外、我注意到效率非常低。

    一个示例
    输入 12 伏 20 安
    输出 33.5v 5.5A
    所以大约是 80%


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasilis,

    您可以检查 Vin 和 UVLO 吗?

    VIN 下降可能会导致关断。

    此致、
    Feng