This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:TPS55289 电解输出电容器

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533495/tps552892-tps55289-electrolytic-output-capacitor

器件型号:TPS552892
主题: TPS55289 中讨论的其他器件

工具/软件:

团队、

100μF 输出电容器位于 EVM 设计中的不同位置。 您能解释一下原因以及任何设计注意事项吗? 谢谢!

TPS552892 EVM:

TPS55289 EVM:

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    在恒定输出电流应用(通常用于 USB-Rsense PPS 应用)中、建议在 PD 之后移动铝电容器以考虑稳定性。

    对于没有恒定电流输出的应用、上述两个位置均正常。

    BRS、

    布莱斯