This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176J:BQ25176EVM 上的 TS 引脚电流和热敏电阻容性负载问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530686/bq25176j-issue-with-ts-pin-current-and-thermistor-capacitive-load-on-bq25176evm

器件型号:BQ25176J
主题中讨论的其他部件:BQ25176BQ25170

工具/软件:

您好:

我正在评估与 BQ25176EVM 电路板相连的热敏电阻的电池。

但是、当连接配备了热敏电阻的电池时、PG LED 开始闪烁、似乎 不再从 TS 引脚提供恒定电流 (38µA)。

检查完电池后、我发现似乎有一个大约 0.1 µF 的电容器与热敏电阻并联。

BQ25176 是否包含任何类型的超时行为、如果 TS 引脚电压在特定时间内未在指定范围内稳定、则会禁用电流源?

如果是、您能否说明这段超时持续时间和预期的电压阈值(也许是 V_TS_EN?) 会是吗?

任何见解都将非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    连接配备了热敏电阻的电池后、PG LED 开始闪烁、

    这表明存在故障情况、可能是 TS HOT 或 TS COLD。   

    将电池组热敏电阻连接到 EVM 时--移除 JP6 短路跳线(需要打开)。

    电池组热敏电阻的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    不安装 JP6 短接跳线、根据需要保持开路。 对于电池组热敏电阻、我使用万用表测量其电阻、 在室温下该值约为 8.5kΩ。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我与电池制造商确认、0.1 µF 电容器确实与热敏电阻并联。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引述 userid=“659519" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530686/bq25176j-issue-with-ts 引脚电流和热敏电阻容性负载 on-bq25176evm/5887738#5887738“]我向电池制造商确认、0.1 µF 电容器确实与热敏电阻并联。[/报价]

    我已在 EVM 上使用 0.1uF 并与 NTC 进行了测试、发现器件无法正确启动。  TS 上的额外负载将触发充电禁用 (75mV)。

    您应每 2 秒在 PG 上看到一次短脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的确认。 只是为了澄清 — 这是否意味着当 0.1 µF 电容器与电池组中的热敏电阻并联时、BQ25176J 的温度监测可能无法正常工作? 如果对此情况有任何有效的对策或建议的解决方法、我将非常感谢您的指导。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池需要多大的充电温度范围?

    串联电阻可能有所帮助、但会改变温度跳变点。  请参阅 BQ25170 TS 引脚第 7.3.2.4 节。

    标准 BQ25176J:

    热 55C(关闭)

    温 45°C (Ichg 至 50%)

    凉–10°C (Ichg 至 20%)

    冷 0C(关闭)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。 如数据表中所述、添加电阻器似乎是一种有效的方法。 我们希望能够在 0°C 至 40°C 的温度范围内充电 。 您是否可以提供根据该所需范围计算 Rs 和 Rp 的公式或方法?

    在初始试验中、我们考虑插入一个 与热敏电阻串联的 2kΩ 电阻器。 这似乎使我们能够 使用 38µA 电流源满足 VTS_EN = 75mV 阈值。 然而、这可能会错误地增加高温关断点、因此我们更倾向于使用更合适的解决方案(如果可用)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的更新。

    我使用 2k 串联电阻进行计算、因此很难降低高温。

    正在检查其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您对此进行进一步调查。 我感谢您的持续支持、并期待您根据您的分析提出的任何替代方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否有关于电池组 NTC 的任何信息?   

    MCU 是否可用于向外部电路发送复位脉冲?

    以下是温度范围与 Rs 的一些计算结果。

    Rs — Ω 0 500 1000 1500 2000
    0 0 1. 2. 3.
    很棒 10. 10. 10. 12 12
    45 48 48 55 60
    55 60 65 71. 80
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    电池组包含一个 NTC 热敏电阻模型 TN11-3H103JT-NTC10K 和其特性在以下 PDF 中进行了说明: www.mmc.co.jp/.../TN11-3H103J.pdf

    此外、由于充电采用独立配置、因此没有可用的外部 MCU。

    我们将审查您提供的信息、并根据这些信息探索可能的解决方案。

    此致、